こんにちは。NoMaYです。ライセンスはMIT Licenseでした。TLSとしてmbed TLSが使用されていました。サポートされているボードの写真を見ていたら、どれにも有線LANコネクタが無いことに気付きました。時代の流れでしょうか、、、Getting Started with Amazon FreeRTOSaws.amazon.com/freertos/getting-started/Amazon FreeRTOSaws.amazon.com/freertos/Amazon FreeRTOS ソースコードgithub.com/aws/amazon-freertos[関連リンク]FreeRTOS - freertos.orgwww.freertos.org/FreeRTOS - sourceforge.netsourceforge.net/projects/freertos/files/FreeRTOS kernel自体はCC-RXにも対応github.com/aws/amazon-freertos/tree/master/lib/FreeRTOS/portable/RenesasAmazon FreeRTOSはTLSにmbed TLSを使用github.com/aws/amazon-freertos/tree/master/lib/third_party/mbedtls[ニュース]組み込み業界に大インパクト「Amazon FreeRTOS」の衝撃 - 大原雄介,MONOistmonoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1712/28/news011.htmlアマゾン「AWS IoT」は何が衝撃的なのか - 大原雄介,MONOistmonoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1510/21/news026.html(2018/01/01 : 記事を選び直しました。)[追記]もしかしたら、オープンソースライセンスのドライバライブラリが用意されていないから、ルネサスさんはアマゾンさんに相手にして貰えないのかも、、、ちなみに、FreeRTOS kernel自体のライセンスがV10からModified GPLからMIT Licenseに変わったようです。
こんにちは。NoMaYです。TOPPERSからこんなソースが公開されていました。(Cortex-M33向けですけれど。)SafeG-Mwww.toppers.jp/safeg-m.html「SafeG-MとはSafeG-MはSafeGと同様の機能を ARMv8-M(Cortex-M33)向けに実装したデュアルOSモニタです。TOPPERS ASP3カーネルを保護しつつ、ゲストOSとしてFreeRTOS等を安全に利用することができます。実装にはARMv8-Mより導入された TrustZone機能を利用しています。
TrustZoneは、プロセッサの実行状態をセキュア状態とノンセキュア状態に分離する機能です。セキュア状態は従来と同様に全てのリソースにアクセス可能ですが、ノンセキュア状態では実行できる操作が制限されます。」「SafeG-Mを利用する利点TOPPERSのRTOSカーネルは信頼性が高く、機器制御等におけるリアルタイム性を保証できます。しかしながらカーネルの提供する機能は最小限であり、ネットワーク通信等を実装することは容易ではありません。一方で、FreeRTOSやmbed OSといったロイヤリティフリーのRTOSが提供するエコシステムは機能豊富であり、ネットワーク通信等であっても簡単に実現することができます。しかしその豊富な機能性のため信頼性の確保が比較的難しいこともあります。以上のように、TOPPERS OSとその他RTOSは対照的な特徴を持っています。これら2種類のOSを同時に実行することで、それぞれの弱点を補完することが可能になります。すなわち、リアルタイム性を要求される用途にはTOPPERS OS、複雑な操作を要求される用途にはその他RTOSを割り当てることで両者のメリットを得られます。 」