Amazon FreeRTOSだそうです。ルネサスさんのRXは参加しないのかな?

こんにちは。NoMaYです。

ライセンスはMIT Licenseでした。TLSとしてmbed TLSが使用されていました。サポートされているボードの写真を見ていたら、どれにも有線LANコネクタが無いことに気付きました。時代の流れでしょうか、、、

Getting Started with Amazon FreeRTOS
aws.amazon.com/freertos/getting-started/

Amazon FreeRTOS
aws.amazon.com/freertos/

Amazon FreeRTOS ソースコード
github.com/aws/amazon-freertos

[関連リンク]

FreeRTOS - freertos.org
www.freertos.org/

FreeRTOS - sourceforge.net
sourceforge.net/projects/freertos/files/

FreeRTOS kernel自体はCC-RXにも対応
github.com/aws/amazon-freertos/tree/master/lib/FreeRTOS/portable/Renesas

Amazon FreeRTOSはTLSにmbed TLSを使用
github.com/aws/amazon-freertos/tree/master/lib/third_party/mbedtls

[ニュース]

組み込み業界に大インパクト「Amazon FreeRTOS」の衝撃 - 大原雄介,MONOist
monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1712/28/news011.html

アマゾン「AWS IoT」は何が衝撃的なのか - 大原雄介,MONOist
monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1510/21/news026.html

(2018/01/01 : 記事を選び直しました。)

[追記]

もしかしたら、オープンソースライセンスのドライバライブラリが用意されていないから、ルネサスさんはアマゾンさんに相手にして貰えないのかも、、、

ちなみに、FreeRTOS kernel自体のライセンスがV10からModified GPLからMIT Licenseに変わったようです。

Parents Reply Children
  • NoMaYさん

    こんにちは、シェルティです。

    情報ありがとうございます。

    脆弱性はかなり多くの方がセンシティブになってきたと感じています。以下のようにセキュリティIP内蔵RXマイコンのソリューションなども作っている身としては業界全体のセキュリティ実装に対する意識が向上することを期待していたりしますが、一方で量産製品を作られる皆さまにおいてはセキュリティ強化とコスト低減のトレードオフとなろうかとも思いたいへん悩ましい課題とも感じます。

    github.com/.../1-Trusted-Secure-IPドライバ

    またRL78のAmazon FreeRTOSについても情報展開いただきありがとうございます。こちらも私が仕掛けさせていただきました。RL78 + WiFiというとシステム全体の消費電流およびコストについてWiFiモジュールが大半を占めることになり、あまり最適な構成とは言えませんが、今後無線が、CatM1や802.11ahといったIoT向けに無線規格に遷移していくにあたっての布石としてRL78にAmazon FreeRTOSを移植しました。先にWiFiでソリューションを作っておくことで、あとでCatM1や802.11ahへの展開が非常に容易になるためです。

    シェルティ自身が、「小型・低消費のインターネット対応無線機を作りたい」という動機でルネサスに居ついていたりします。もっといえばREファミリで電池レスのインターネット対応無線機を作れないものかとかも考えてます。

    以上です