こんにちは。NoMaYです。ライセンスはMIT Licenseでした。TLSとしてmbed TLSが使用されていました。サポートされているボードの写真を見ていたら、どれにも有線LANコネクタが無いことに気付きました。時代の流れでしょうか、、、Getting Started with Amazon FreeRTOSaws.amazon.com/freertos/getting-started/Amazon FreeRTOSaws.amazon.com/freertos/Amazon FreeRTOS ソースコードgithub.com/aws/amazon-freertos[関連リンク]FreeRTOS - freertos.orgwww.freertos.org/FreeRTOS - sourceforge.netsourceforge.net/projects/freertos/files/FreeRTOS kernel自体はCC-RXにも対応github.com/aws/amazon-freertos/tree/master/lib/FreeRTOS/portable/RenesasAmazon FreeRTOSはTLSにmbed TLSを使用github.com/aws/amazon-freertos/tree/master/lib/third_party/mbedtls[ニュース]組み込み業界に大インパクト「Amazon FreeRTOS」の衝撃 - 大原雄介,MONOistmonoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1712/28/news011.htmlアマゾン「AWS IoT」は何が衝撃的なのか - 大原雄介,MONOistmonoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1510/21/news026.html(2018/01/01 : 記事を選び直しました。)[追記]もしかしたら、オープンソースライセンスのドライバライブラリが用意されていないから、ルネサスさんはアマゾンさんに相手にして貰えないのかも、、、ちなみに、FreeRTOS kernel自体のライセンスがV10からModified GPLからMIT Licenseに変わったようです。
こんにちは。NoMaYです。RL78/G14 Fast Prototyping Board + Wi-Fi module (SX-ULPGN(Silex Technology製)) でAWSに接続するサンプルプログラムが公開されていますね。RL78/G14 Fast Prototyping Board 製品ページwww.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/rl78-low-power-8-16-bit-mcus/rl78g14-fast-prototyping-board-rl78g14-fast-prototyping-boardRL78/G14 Fast Prototyping Board でFreeRTOS を用いて Amazon Web Servicesに接続する方法「RL78/G14 Fast Prototyping Board と Wi-Fi Pmod拡張ボードの組み合わせで動作可能なWi-Fi用無線通信ソフトウェアです。 RL78/G14にAmazon FreeRTOSを実装し、Wi-Fi経由でMQTT プロトコルを使用してAmazon Web Services (AWS)と通信できます。」PDFドキュメントwww.renesas.com/jp/ja/document/apn/rl78g14-group-connecting-amazon-web-services-using-freertos-rl78g14-fast-prototyping-board?language=jaZIPファイルダウンロードwww.renesas.com/jp/ja/document/scd/rl78g14-group-connecting-amazon-web-services-using-freertos-rl78g14-fast-prototyping-board-code残るはRH850でAWS接続でしょうか、、、GitHub上に幾つかFreeRTOSのRH850ポートが上がっていますね、、、CC-RH + CS+ 版github.com/dinguluer/RenesasGNUV850 + CMake + Ninja 版github.com/mikisama/FreeRTOS_RH850_GCCGitHub検索: RH850github.com/search?q=RH850
NoMaYさん
こんにちは、シェルティです。
情報ありがとうございます。
脆弱性はかなり多くの方がセンシティブになってきたと感じています。以下のようにセキュリティIP内蔵RXマイコンのソリューションなども作っている身としては業界全体のセキュリティ実装に対する意識が向上することを期待していたりしますが、一方で量産製品を作られる皆さまにおいてはセキュリティ強化とコスト低減のトレードオフとなろうかとも思いたいへん悩ましい課題とも感じます。
github.com/.../1-Trusted-Secure-IPドライバ
またRL78のAmazon FreeRTOSについても情報展開いただきありがとうございます。こちらも私が仕掛けさせていただきました。RL78 + WiFiというとシステム全体の消費電流およびコストについてWiFiモジュールが大半を占めることになり、あまり最適な構成とは言えませんが、今後無線が、CatM1や802.11ahといったIoT向けに無線規格に遷移していくにあたっての布石としてRL78にAmazon FreeRTOSを移植しました。先にWiFiでソリューションを作っておくことで、あとでCatM1や802.11ahへの展開が非常に容易になるためです。
シェルティ自身が、「小型・低消費のインターネット対応無線機を作りたい」という動機でルネサスに居ついていたりします。もっといえばREファミリで電池レスのインターネット対応無線機を作れないものかとかも考えてます。
以上です