こんにちは。NoMaYです。別スレッドで、FreeRTOS kernel+FITのサンプルプログラムやFreeRTOS kernel+コード生成機能で生成されたソースを含むサンプルプログラムがあることに気付いたのですが、残念ながら、e2 studio v5のプロジェクトしか含まれておらずCS+のプロジェクトが含まれていませんでした。そこで、プロジェクトを変換してCS+でビルド出来るようにしてみました。また、変換したプロジェクトを以下のzipファイルに固めました。FreeRTOS_kernel_and_FIT_CG_20171230_1.zip 758KBFreeRTOS_kernel_and_FIT_CG_20171230_2.zip 562KBFreeRTOS_kernel_and_FIT_CG_20171230_3.zip 908KBFreeRTOS_kernel_and_FIT_CG_20171230_3'.zip 568KBそのサンプルプログラムは以下のものです。ちなみに、(1)を見ていて気付いたのですが、どうも非公式ながらルネサスさんの社内には、r_bsp_rtosとか、r_cmt_rtos_rxとか、更にはFreeRTOSをFITモジュール化したものまで、あるようです。なお、(3)はコード生成機能で生成されたソースはあるもののコード生成機能の設定情報が初期値のまま(設定をセーブし忘れた?)でしたので、ソースから設定情報を推測して復元してみたのですが、コード生成プラグインのバージョンが異なる為か、コードを再生成すると若干異なるソースや追加されるソースが生成されましたので、予めコードを再生成させておいた(3')も作ってみました。(1) an-r01an3783es0100-rx231-connectivity\RX231_FreeRTOS_pkg\RX231_realtime_OS_pkg\(2) an-r01an3783es0100-rx231-connectivity\RX231_FreeRTOS_pkg\Demo\serial_transfer\RX231 Group Serial Transfer Demo using RX real-time OS PackageMar.31.17 Source, Project( Firmware Integration Technology(FIT) / FreeRTOS )( e2 studio project / CC-RX ) www.renesas.com/ja-jp/doc/products/mpumcu/apn/rx/002/r01an3783es0100-rx231.pdfwww.renesas.com/ja-jp/software/D6001053.html(3) FreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_e2studio\(3') FreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_CS+\FreeRTOS for Renesas RX231 (RXv2)Supporting GCC, IAR and Renesas compilerswww.freertos.org/RX231_RTOS_Renesas_GCC_IAR.htmlsourceforge.net/projects/freertos/files/FreeRTOS/V10.0.1/プロジェクトの変換は、基本的にはrcpcファイルをe2 studio(今回はv5.4.0を使用)でエクスポートしてCS+で読み込むという手順で行いましたが、以下のようなCS+では正しく取り扱えないe2 studio(というかEclipseやCDT)の機能を利用している箇所がありますので、その後に地道に手作業で修正を行いました。・ リンクされたフォルダ・ コンフィグレーション設定に応じた複数のサブフォルダに同名で内容の異なるソースファイルを置くまた、うまくe2 studioからCS+へ引き継がれない以下の設定に関しても、手作業で修正を行いました。・ コード生成先フォルダ(e2 studio側は変更不可ですがCS+側は変更可能なのでCS+側へは引き継げる筈だが)・ リンク順序(e2 studio v5.4.0ではmapとrcpcで順序が異なる、e2 studio v6.1.0はv5.4.0と順序が異なる)更に、それらに加え、以下のようなプロジェクトの変更も行いました。・ 毎回全ビルドになってしまうトラブルへの対処・ 日ごろ心がけようと思っている設定以下はCS+で読み込んだ後の作業で私が使っていたメモです。共通・ プロジェクト構造の修正(ちょっと(3)と(3')では意地になってしまったが)・ (3)と(3')のみ:コード生成先フォルダをcg_src→src\cg_srcへ修正・ (3)と(3')のみ:r_cg_main.cをビルドから除外・ (3)のみ:再生成時に追加されるr_cg_icu_user.cとr_cg_port_user.cをビルドから除外した状態で追加・ (3')のみ:r_cg_interrupt_handler.hはGCC向けにコード生成したものの残骸のようなので削除・ リンク順序を修正(e2 studioとCS+で同じmotファイルになるように)・ インクルードパスの修正・ ソースリストファイルを出力する・ C/C++ソースを出力する・ インクルードファイルが存在しないソースの扱い:再コンパイル/アセンブルしないコンパイルオプション・ クロスリファレンス情報を出力するリンクオプション・ リンケージリストファイルを出力する:はい(リスト内容=すべて)・ スタック使用量情報ファイルを出力する:はい・ 合計セクションサイズを出力する:はいzipファイルの内容は以下の通りです。(1) an-r01an3783es0100-rx231-connectivity\RX231_FreeRTOS_pkg\RX231_realtime_OS_pkg\e2 studioでのmapファイルは詳細出力(All)に変えています。(rcpcファイルをエクスポートした後に変更)rcpcファイルをエクスポートした時点では、元々のプロジェクトから設定を変更していません。e2 studio V5.4.0でのmotファイルとCS+ for CC(V6.00.00(2017/10/05版))でのmotファイルは一致しました。(当方特有の事情でCC-RX V2.03を使用しました。元々のプロジェクトではV2.05が使用されています。)
an-r01an3783es0100-rx231-connectivity\RX231_FreeRTOS_pkg\RX231_realtime_OS_pkg\RX231_realtime_OS_pkg.mtpjan-r01an3783es0100-rx231-connectivity\RX231_FreeRTOS_pkg\RX231_realtime_OS_pkg\RX231_realtime_OS_pkg.rcpean-r01an3783es0100-rx231-connectivity\RX231_FreeRTOS_pkg\RX231_realtime_OS_pkg\プロジェクト変換情報_RX231_realtime_OS_pkg.txtan-r01an3783es0100-rx231-connectivity\RX231_FreeRTOS_pkg\RX231_realtime_OS_pkg\RX231_realtime_OS_pkg.rcpcan-r01an3783es0100-rx231-connectivity\RX231_FreeRTOS_pkg\RX231_realtime_OS_pkg\USBPeripheral_LinkOrder_from_MAP_file_for_CS+.mtlsan-r01an3783es0100-rx231-connectivity\RX231_FreeRTOS_pkg\RX231_realtime_OS_pkg\USB_Host_LinkOrder_from_MAP_file_for_CS+.mtlsan-r01an3783es0100-rx231-connectivity\RX231_FreeRTOS_pkg\RX231_realtime_OS_pkg\USBPeripheral_csp_build\RX231_realtime_OS_pkg.mapan-r01an3783es0100-rx231-connectivity\RX231_FreeRTOS_pkg\RX231_realtime_OS_pkg\USBPeripheral_e2v540_build\RX231_realtime_OS_pkg.mapan-r01an3783es0100-rx231-connectivity\RX231_FreeRTOS_pkg\RX231_realtime_OS_pkg\USB_host_csp_build\RX231_realtime_OS_pkg.mapan-r01an3783es0100-rx231-connectivity\RX231_FreeRTOS_pkg\RX231_realtime_OS_pkg\USB_host_e2v540_build\RX231_realtime_OS_pkg.map
(2) an-r01an3783es0100-rx231-connectivity\RX231_FreeRTOS_pkg\Demo\serial_transfer\e2 studioでのmapファイルは詳細出力(All)に変えています。(rcpcファイルをエクスポートした後に変更)なお、アプリケーションノートの手順に従ってe2 studioのプロジェクトを完成させる必要があります。そして、プロジェクトを完成させた後に、rcpcファイルをエクスポートするようにしました。e2 studio V5.4.0でのmotファイルとCS+ for CC(V6.00.00(2017/10/05版))でのmotファイルは一致しました。(当方特有の事情でCC-RX V2.03を使用しました。元々のプロジェクトではV2.05が使用されています。)
an-r01an3783es0100-rx231-connectivity\RX231_FreeRTOS_pkg\Demo\serial_transfer\serial_transfer.mtpjan-r01an3783es0100-rx231-connectivity\RX231_FreeRTOS_pkg\Demo\serial_transfer\serial_transfer.rcpean-r01an3783es0100-rx231-connectivity\RX231_FreeRTOS_pkg\Demo\serial_transfer\プロジェクト変換情報_serial_transfer.txtan-r01an3783es0100-rx231-connectivity\RX231_FreeRTOS_pkg\Demo\serial_transfer\serial_transfer.rcpcan-r01an3783es0100-rx231-connectivity\RX231_FreeRTOS_pkg\Demo\serial_transfer\LinkOrder_from_MAP_file_for_CS+.mtlsan-r01an3783es0100-rx231-connectivity\RX231_FreeRTOS_pkg\Demo\serial_transfer\Debug_csp_build\serial_transfer.mapan-r01an3783es0100-rx231-connectivity\RX231_FreeRTOS_pkg\Demo\serial_transfer\Debug_e2v540_build\serial_transfer.mapan-r01an3783es0100-rx231-connectivity\RX231_FreeRTOS_pkg\Demo\serial_transfer\HardwareDebug_csp_build\serial_transfer.mapan-r01an3783es0100-rx231-connectivity\RX231_FreeRTOS_pkg\Demo\serial_transfer\HardwareDebug_e2v540_build\serial_transfer.mapan-r01an3783es0100-rx231-connectivity\RX231_FreeRTOS_pkg\Demo\serial_transfer\r_config\modified\r_irq_rx_config.han-r01an3783es0100-rx231-connectivity\RX231_FreeRTOS_pkg\Demo\serial_transfer\r_config\modified\r_sci_rx_config.han-r01an3783es0100-rx231-connectivity\RX231_FreeRTOS_pkg\Demo\serial_transfer\Settings_of_IncludePaths_and_Macros.xml
(3) FreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_e2studio\元々のFreeRTOSv10.0.1のcgproject.cgpは今回復元されたファイルで上書きされます。e2 studioでのmapファイルは詳細出力(All)に変えています。(rcpcファイルをエクスポートした後に変更)rcpcファイルをエクスポートした時点では、元々のプロジェクトから設定を変更していません。e2 studio V5.4.0でのmotファイルとCS+ for CC(V6.00.00(2017/10/05版))でのmotファイルは一致しました。(当方特有の事情でCC-RX V2.03を使用しましたが、元々のプロジェクトでもV2.03が使用されています。)
FreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_e2studio\RTOSDemo.mtpjFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_e2studio\RTOSDemo.rcpeFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_e2studio\RTOSDemo.rcpcFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_e2studio\プロジェクト変換情報_RTOSDemo.txtFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_e2studio\.settings\CodeGenerator\cgproject.cgpFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_e2studio\LinkOrder_from_MAP_file_for_CS+.mtlsFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_e2studio\HardwareDebug_csp_build\RTOSDemo.mapFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_e2studio\HardwareDebug_e2v540_build\RTOSDemo.map
(3') FreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_CS+\CS+のみです。CS+ for CC (V6.00.00(2017/10/05版))でコード生成させています。(当方特有の事情でCC-RX V2.03を使用しました。)
FreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_CS+\RTOSDemo.mtpjFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_CS+\RTOSDemo.rcpeFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_CS+\HardwareDebug_csp_build\RTOSDemo.mapFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_CS+\src\Blinky_Demo\main_blinky.cFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_CS+\src\cg_src\r_cg_cgc.cFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_CS+\src\cg_src\r_cg_cgc.hFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_CS+\src\cg_src\r_cg_cgc_user.cFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_CS+\src\cg_src\r_cg_dbsct.cFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_CS+\src\cg_src\r_cg_hardware_setup.cFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_CS+\src\cg_src\r_cg_icu.cFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_CS+\src\cg_src\r_cg_icu.hFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_CS+\src\cg_src\r_cg_icu_user.cFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_CS+\src\cg_src\r_cg_intprg.cFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_CS+\src\cg_src\r_cg_macrodriver.hFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_CS+\src\cg_src\r_cg_main.cFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_CS+\src\cg_src\r_cg_port.cFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_CS+\src\cg_src\r_cg_port.hFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_CS+\src\cg_src\r_cg_port_user.cFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_CS+\src\cg_src\r_cg_resetprg.cFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_CS+\src\cg_src\r_cg_sbrk.cFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_CS+\src\cg_src\r_cg_sbrk.hFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_CS+\src\cg_src\r_cg_stacksct.hFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_CS+\src\cg_src\r_cg_userdefine.hFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_CS+\src\cg_src\r_cg_vect.hFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_CS+\src\cg_src\r_cg_vecttbl.cFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_CS+\src\Full_Demo\IntQueueTimer.cFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_CS+\src\Full_Demo\IntQueueTimer.hFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_CS+\src\Full_Demo\main_full.cFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_CS+\src\Renesas_Code\stacksct.hFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_CS+\src\Renesas_Code\typedefine.hFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_CS+\src\Renesas_Code\vect.hFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_CS+\src\FreeRTOSConfig.hFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_CS+\src\iodefine.hFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_CS+\src\main.cFreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_CS+\src\rskrx231def.h
以下、雰囲気が分かるような画面コピーです。(1) an-r01an3783es0100-rx231-connectivity\RX231_FreeRTOS_pkg\RX231_realtime_OS_pkg\(2) an-r01an3783es0100-rx231-connectivity\RX231_FreeRTOS_pkg\Demo\serial_transfer\(3) FreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_e2studio\(3') FreeRTOSv10.0.1\FreeRTOS\Demo\RX200_RX231-RSK_Renesas_CS+\
こんにちは。NoMaYです。ウェブで調べ物をしていたところ、求人サイトにFreeRTOSをRH850へ移植する仕事が掲載されていたことに気付きました。そういうニーズもあるのですね、、、(FreeRTOS kernelのDemoフォルダにRH850対応が無いからでしょうが、、、)Need to port FreeRTOS for RH850/P1H-C Microcontroller - freelancerwww.freelancer.jp/projects/c-programming/freertos-for/#/projects/c-programming/freertos-for/なお、FreeRTOS kernelがV10.0.1→V10.1.0にバージョンアップされていました。Renesasマイコンに特有なことは無いようでした。(ソースの差分としてはコメント内の2017→2018やV10.0.1→V10.1.0等の文字列の変更はありましたが、、、)FreeRTOS V10.1.0 Download - SourceForgesourceforge.net/projects/freertos/files/FreeRTOS/V10.1.0/ FreeRTOS Repository - SourceForgesourceforge.net/p/freertos/code/HEAD/tree/[追記]FreeRTOS kernelのDemoフォルダにRH850対応が無いのは、FreeRTOSの開発元ではデバイスのハードウェアマニュアルとボードが入手出来ないという理由だけで、入手さえ出来れば対応するのだろうなぁ、という気がする、、、 (名古屋大学のオープンソースソフトウェアのTOPPERS/ATK2は、どういうルートでハードウェアマニュアルを入手して、開発されたのかな、、、)