こんにちは。NoMaYです。ウェブで調べ物をしていて気付いたのですが、RH850のオープンソースソフトウェアの命令セット(v850e2v3アーキテクチャ命令実装率96%(v850e3v5換算実装率87%))シミュレータ+タイマ(V850E2/MN4相当)を作られた人がいらっしゃいました。athrill(アスリル)開発プロジェクト - GitHubgithub.com/tmori/athrillTOPPERS/ATK2カーネル向け実機レス環境(athrill2) - Qiitaqiita.com/kanetugu2018/items/75dadc340f3db2a344ab
こんにちは。NoMaYです。気づいたのが今朝だったのですが、本日(2020/05/30)、RH850+athrill+AUTOSAR OS学習プログラムに関してTOPPERSの高田光隆研究員の講演があるようですね。https://dev.toppers.jp/trac_user/contrib/wiki/OSC2020Nagoya「【15:15-16:00】【16:15-17:00】(再演)車載制御向け AUTOSAR OS学習プログラムを始めるためのビルド環境構築の実演内容:RH850とathrill(V850マイコンシミュレータ)を使って、公開されているAUTOSAR OS学習プログラムの導入方法について説明します。athrillではシミュレーション環境で動作できますので、実機レスでプログラム学習が可能です。対象者: 車載制御向けソフトに興味があり始めたい方講師: 高田 光隆 / TOPPERS プロジェクト」「 OSC Nagoya Online 2020 TOPPERS 展示のご案内今回は、TOPPERSを始めようという方向けのテーマをいくつか設定してみました。みなさんがお持ちのボードや興味の対象に合わせてセッションを選んでください。各セッションの始めに講師がプレゼンをし、その後みなさんからの質問に答えたり、デモをしたりしようと思っています。(再演)とあるセッションは基本的に前のセッションと同じです。ただし、参加状況などで話す内容を変えることがあります。もちろん、二度出てもらっても構いません。講師以外のメンバーも随時参加しているので、いつものOSCのようにお困りごと相談していただくことも可能です。お気軽にご参加ください!イベントの詳細は OSC nagoya Onlineのページ https://event.ospn.jp/osc2020-online-nagoya/ をご参照ください。OSPNのYoutubeチャネルでLive配信中です!! https://www.youtube.com/watch?v=UkNwQuWPs90 」