こんにちは。NoMaYです。ウェブで調べ物をしていて気付いたのですが、RH850のオープンソースソフトウェアの命令セット(v850e2v3アーキテクチャ命令実装率96%(v850e3v5換算実装率87%))シミュレータ+タイマ(V850E2/MN4相当)を作られた人がいらっしゃいました。athrill(アスリル)開発プロジェクト - GitHubgithub.com/tmori/athrillTOPPERS/ATK2カーネル向け実機レス環境(athrill2) - Qiitaqiita.com/kanetugu2018/items/75dadc340f3db2a344ab
こんにちは。NoMaYです。またathrillから離れた話題ですが、こういうブログが公開されていました。コネクテッド/ゲートウェイアプリ開発者必見!誰でも簡単スタート、ルネサスの新開発環境"R-Car S4 Whitebox SDK"のご紹介www.renesas.com/jp/ja/blogs/anyone-can-easily-start-introducing-renesas-new-development-environment-r-car-s4-whitebox-sdk「Feature 1: Customizable full software stack (Flexibility)R-Car S4 Whitebox SDKのすべてのソフトウェアはオープンソースソフトウェアで構成されています。そのため、ライセンス契約などの煩わしいプロセスを必要とせずに利用することができます。また、ルネサスは積極的にOSSコミュニティ活動に参画しており、常に最新環境へ追従させることでユーザーは最新機能を使うことが出来ます。R-Car S4はCortex-A55, Cortex-R52に加えて、RH850にも搭載されるルネサスオリジナルCPUコアであるG4MHの3種類のCPUコアを搭載しています。Cortex-A55上には、XenハイパーバイザーやゲストOSとしてLinuxを、G4MHのサポートソフトウェアは、リアルタイムOSであるTOPPERS/ATK2だけでなく、MCUハイパーバイザーのSafeG-Autoを、Cortex-R52はZephyrに加え、Trampoline OSをサポートします。TOPPERS/ATK2とTrampoline OSはAUTOSAR仕様をベースとしたオープンソースソフトウェアのため、ユーザーはこれらのリアルタイムOS上でアプリケーション開発をスタートすることができ、開発したアプリケーションは商用のAUTOSAR OSへスムーズな移行を可能とします。」[追記]連載AUTOSARを使いこなす2018年3月13日~継続中 [櫻井剛, MONOist]monoist.itmedia.co.jp/mn/series/9343/連載AUTOSAR~はじめの一歩、そしてその未来2015年7月21日~2016年6月15日 【櫻井剛(イータス RTAソリューション シニア・コンサルタント) , MONOist】monoist.itmedia.co.jp/mn/series/2073/連載AUTOSARとは?2011年2月18日~2011年5月16日 【櫻井 剛 ベクター・ジャパン 組込ソフト部 , @IT MONOist】monoist.itmedia.co.jp/mn/series/4863/[追記]国産AUTOSARを目指したAPTJが解散、日産「アリア」などでの採用実績は実らず2022年11月17日 06時30分 公開 [朴尚洙,MONOist]monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2211/17/news077.html[追記]連載リアルタイムOS列伝2020年4月21日~継続中 [大原雄介, MONOist]monoist.itmedia.co.jp/mn/series/18826/