使用CPU:R5F104JG(RL78/G14)
フラッシュセルフプログラミングライブラリType01を使っております。
目的の内容は以下のことです。
このとき、実行中プログラムはベクタ領域0x0000~と、プログラム領域0x3000~を使用しています。
別プログラムはセクション設定でプログラム領域を0x4000~に変更しました。
ここから質問になります。
誠に申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
Kirin様 NoMaY様
管理人のAyrです。
プログラムのソースコード等で書き込みが上手くいかないときは
プログラムの部分だけ、テキストファイルにしておいて
書込みフォームに入ってから画面下の"USE RICH FORMATTING"をクリックした後に
テキストをドラッグアンドドロップしてみてください。
ここにテキストファイルをリンクしてみます。
----------------------------------------------------------------- EVP(Chip/BOOTSWAP) 01 00 08 05 04 00 10 00 04 00 26 ACK 01 00 03 05 00 09 WRITEDATA 01 01 02 06 D8 00 FF FF 05 02 0C 20 0A 02 14 20 18 20 1C 20 20 20 24 20 28 20 2C 20 30 20 34 20 38 20 3C 20 40 20 44 20 48 20 4C 20 50 20 54 20 58 20 5C 20 60 20 64 20 68 20 6C 20 70 20 74 20 78 20 7C 20 80 20 84 20 88 20 8C 20 90 20 94 20 98 20 9C 20 A0 20 A4 20 A8 20 AC 20 B0 20 B4 20 B8 20 BC 20 C0 20 C4 20 C8 20 CC 20 D0 20 D4 20 D8 20 DC 20 E0 20 E4 20 E8 20 EC 20 F0 20 F4 20 F8 20 FC 20 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF E8 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 61 CF 51 00 71 8C 71 09 FE CB F8 20 FE FC 7E 07 00 36 C2 F5 FC 0B 0B 00 53 C0 F6 93 93 58 20 FE DF F9 41 00 36 44 02 34 BC 01 00 08 05 08 00 20 00 04 00 3A ----------------------------------------------------------------- EPV(Block) 01 00 08 05 04 00 10 00 04 00 26 ACK 01 00 03 05 00 09 WRITEDATA 01 01 02 06 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0A
こんにちは。NoMaYです。#私の過去のリプライへの自己フォローです。すみません。CC-RLを使った場合にアドレス上位側のブートクラスタの領域を空けるプロジェクトの例を以下のスレッドに投稿しました。(なお、このスレッドですけれど、かふぇルネの投稿システムの変更が過去にあった影響で、投稿が表示される順番が当時とは変わってしまっていて、さすがにちょっと時系列が分かり難くなってしまっているところがありますね。)CS+ for CCでのセクション割り当ての方法community-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/beginners/f/002-2095199602/9859/cs-for-cc/48057#48057issue_RL78F13_64K_20230128.zip時系列の件:その当時も、ちょっと話が飛んでいた箇所もあったのですけれども、整理すると、以下の順番でリプライが続いていました。「miesuge2さん、こんにちは。NoMaYと申します。RL78のブートスワップ機能を使おうとされていますでしょうか?」「miesuge2さん、こんにちは。NoMaYです。以下はType01のマニュアルの画面コピーなのですが、FSL_InvertBootFlag()を呼び出す必要は無く、」「miesuge2さん、こんにちは。NoMaYです。質問された内容を何度も読み返しているうちに、私が勘違いしたかも知れない気がしてきました。」