スマート・コンフィグレータ SCIの割り込み

ルネサス 鈴木様 ならびに回答いただける方々 お願いいたします。

 

初めて投稿いたします。

ルネサススターターキットfor Rx231 を使用して機能を試しています。

CS+でコード生成(設計ツール)を使用して来たのですが、この度 スマート・コンフィグレータをインストールして使用しはじめました。

SCIの割り込みの部分ですが、一例として 受信 割り込みの自動生成コードをコピペすると

/***********************************************************************************************************************
* Function Name: r_Config_SCI0_receive_interrupt
* Description  : This function is RXI0 interrupt service routine
* Arguments    : None
* Return Value : None
***********************************************************************************************************************/

#if FAST_INTERRUPT_VECTOR == VECT_SCI0_RXI0
#pragma interrupt r_Config_SCI0_receive_interrupt(vect=VECT(SCI0,RXI0),fint)
#else
#pragma interrupt r_Config_SCI0_receive_interrupt(vect=VECT(SCI0,RXI0))
#endif
static void r_Config_SCI0_receive_interrupt(void)
{
    if (g_sci0_rx_length > g_sci0_rx_count)
    {
        *gp_sci0_rx_address = SCI0.RDR;
        gp_sci0_rx_address++;
        g_sci0_rx_count++;
    }

    if (g_sci0_rx_length <= g_sci0_rx_count)
    {
        /* All data received */
        SCI0.SCR.BIT.RIE = 0U;
        SCI0.SCR.BIT.RE = 0U;
        r_Config_SCI0_callback_receiveend();
    }
}

のようになっています。

①この生成コード(送信の部分も)の中は、ユーザーが追記できる部分がありませんが、

つまり、

/* Start user code for adding. Do not edit comment generated here */
/* End user code. Do not edit comment generated here */  

のパートが含まれていませんが、割込みがおこった際にフラグを立てたりといった追加、独自の処理をしたい場合、どのようにコードを書くのが良いのでしょうか?

ユーザーがどのようにすることを想定しているのでしょうか?

 

②スマート・コンフィグレータの方には、それまで作成されなかった、

void R_Config_SCI0_Create_UserInit(void);

という関数が新たに加わっていますが、これはどういう点から追加されたのでしょうか?

こちらの関数は、中が空で、

void R_Config_SCI0_Create_UserInit(void)
{
    /* Start user code for user init. Do not edit comment generated here */
    /* End user code. Do not edit comment generated here */
}

のようになっているのが判りますが、①の部分を解決するためでしょうか?

追加された目的を知りたいので、回答お願いいたします。

  • NoMaY様

    色々なパターンをまとめていただき、ありがとうございます。
    RL78とRXでも、コード生成で実装可否の違いがあることまで記載いただき、助かります。m(__)m