こんにちは。NoMaYです。今首を傾げているのですが、RDP v1.20にはr_bsp v5.20が含まれていますので、それが使用されることを期待したのですが、実際は掲題の通りになります。ちょっと意外でした、、、(スマートコンフィグレータウィンドウのコンポーネントタブ上でr_bsp v5.20へと変更することは出来ましたので、恐らくRDP v1.20のインストールミスでは無いと思われます、、、)ちなみに、プロジェクトの生成では、コンパイラはCC-RX V3.01、デバイスはR5F565NEDxFP、に設定して試しました。
こんにちは。NoMaYです。掲題の件、原因はe2 studioの[ヘルプ]→[更新の検査]/[新規ソフトウェアのインストール]からでは正しく最新版へアップデートされない(ケースがある?)、ということでした。(CS+ではアップデートマネージャでアップデートし続けて問題無かったので油断していました。)setup_e2_studio_7_5_0.exeで新規インストールしてみたら問題無くなりました。また、GNURXプロジェクトの問題も無くなりました。実は、コード生成コンポーネントのバージョンがCS+ V8.02.00とe2 studio v7.5.0で異なることに首を傾げ始めていたり、e2 studio v7.5.0で搭載された筈の[インポート]→インポートダイアログ→[Renesas GitHub Amazon FreeRTOS Project]が見当たらなくて首を傾げ始めていたり、していたのですが、こちらも解消されました。トホホ、、、