こんにちは。NoMaYです。今首を傾げているのですが、掲題のプロジェクトを生成させるとスマートコンフィグレータウィンドウのコンポーネント追加ダイアログで、FITモジュールしか表示されなくなって、コード生成コンポーネントを追加することが出来ず、コード生成コンポーネントが使えなくなってしまいます。これには何か理由がありそうなのでしょうか?(FreeRTOS APIをコード生成コンポーネントから呼び出せない筈は無いと思っているのですが、、、)ちなみに、プロジェクトの生成では、コンパイラはCC-RX V3.01、デバイスはR5F565NEDxFP、に設定して試しました。
シェルティさん、こんにちは。NoMaYです。リプライ有難う御座います。次の次の版で修正予定、ですね。ならば、以下の別スレッドのFreeRTOSプロジェクト(e2 studioの「FreeRTOSプロジェクト」では無いがFreeRTOSが使えてFITモジュール/コード生成コンポーネントが共にスマートコンフィグレータで生成出来る)をRDP v1.20(r_bsp v5.20)対応に改造してみようと考え始めました。ただし、実行時エラーの問題が未解決ですが、、、(というか、すっかり実行時エラーのことを忘れてました、、、) (おまけに、「うまく出来たら、RX231版/RX130版、GNURX版、C++プロジェクト版を作成する、というようにやってみようかな」という考えも、すっかり忘れてしまっていました、、、)> 本件ですが、e2 studio v7.7で直る予定です。(次版7.6では現状維持)> FreeRTOSとスマートコンフィグレータ連携は、徐々に連携範囲を広げていく方針です。別スレッドのFreeRTOSプロジェクト (e2 studioの「FreeRTOSプロジェクト」では無いです、、、)FreeRTOSをFITやCG(や追々PDG2でも?)と一緒に使うサンプルプログラムをCSplusでビルド出来るプロジェクトにしてみたjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum21/4826/freertos-fit-cg-pdg2-csplus/32094#32094tb_rx65n_scfg_freertos_ccrx_c_csplus_20190522.zip(GNURX版を未作成だったのを忘れてました、、、)Amazon AWSのFreeRTOS Kernel Developer GuideのサンプルコードをRenesas RX SimulatorのDebug Consoleで試せるようにしてみたjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum21/5790/amazon-aws-freertos-kernel-developer-guide-renesas-rx-simulator-debug-console/32119#32119sim_rx65n_freertos_gnurx_c_e2v740_20190530.zipsim_rx65n_freertos_ccrx_c_csplus_20190529.zip実行時エラーの件FreeRTOSをFITやCG(や追々PDG2でも?)と一緒に使うサンプルプログラムをCSplusでビルド出来るプロジェクトにしてみたjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum21/4826/freertos-fit-cg-pdg2-csplus/32103#32103