こんにちは。NoMaYです。今首を傾げているのですが、掲題のプロジェクトを生成させるとスマートコンフィグレータウィンドウのコンポーネント追加ダイアログで、FITモジュールしか表示されなくなって、コード生成コンポーネントを追加することが出来ず、コード生成コンポーネントが使えなくなってしまいます。これには何か理由がありそうなのでしょうか?(FreeRTOS APIをコード生成コンポーネントから呼び出せない筈は無いと思っているのですが、、、)ちなみに、プロジェクトの生成では、コンパイラはCC-RX V3.01、デバイスはR5F565NEDxFP、に設定して試しました。
こんにちは。NoMaYです。e2 studio v7.8.0(Smart Configuratorプラグイン V2.5.0)&CC-RX/GNURXで試してみると、どちらのコンパイラの場合でもFreeRTOSプロジェクトではコード生成コンポーネントは使えないままでした。(工数不足だろうか、、、)ものは試しで、上記で作成したFreeRTOSプロジェクトをエクスポートしたrcpcファイルをCS+ V8.03で読み込んでRXスマートコンフィグレータ V2.5.0を起動してみましたが、RTOS Objectコンポーネントは使えなくなりました。(対応予定は無いかも、、、)まだ、FreeRTOSプロジェクトはIARコンパイラ未対応ですので、その作業が終わるまで待たないといけないような気がしてきました、、、[関連リンク]e2 studio v7.5.0でFreeRTOS+SCFGプロジェクトではRTOS Objectコンポーネントというものは使えないのかなjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum21/5940/e2-studio-v7-5-0-freertos-scfg-rtos-object