こんにちは。NoMaYです。今首を傾げているのですが、以下のドキュメントによると、e2 studio v7.5.0ではAmazon FreeRTOSプロジェクトに於いてスマートコンフィグレータでRTOS Objectコンポーネントというものが使用出来る/存在するらしいのですが、これは単なるFreeRTOSプロジェクトでは使用出来ない/存在しないものなのでしょうか?(スマートコンフィグレータウィンドウの、コンポーネントタブ上に表示されない&コンポーネント追加ダイアロにも表示されない、ので、そうなのかな、とは思っているのですが、Amazon FreeRTOSプロジェクトとFreeRTOSプロジェクトで、このような部分で違っているのが意外でしたので、、、)e2 studio 7.5.0 Release Notewww.renesas.com/jp/ja/doc/products/tool/doc/016/r20ut4556ee0101-e2studio.pdfPage 17 of 72「New Amazon FreeRTOS Configuration user interface provide within e2 studio 7.5 featuring:● Imported FreeRTOS project with pre-loaded FreeRTOS Components (Object, Kernel and Amazon Libraries).略o FreeRTOS Object configuration: allow user to be able to create, configure multiple FreeRTOS objects using GUI (Tasks, Semaphores, Queues, Software Timers, Event Groups, Message Buffers, Stream Buffers)o Create/Remove FreeRTOS Objects with user friendly UI.略」ちなみに、プロジェクトの生成では、コンパイラはCC-RX V3.01、デバイスはR5F565NEDxFP、に設定して試しました。
こんにちは。NoMaYです。e2 studio 7.8.0 Release Noteの記載では、GNURXでもFreeRTOSプロジェクトが作成出来ることになったようなのですが、実際には、プロジェクトウィザードで作成しようとすると、「FreeRTOSパッケージが見つかりませんでした。」というエラーが表示されてしまい、作成出来ません。あれこれ調べてみると、結局のところ、GNURXのFreeRTOSプロジェクト作成に必要なzipファイルが、まだダウンロード可能になってない(リリースされてない?)ことが原因であるような気がしました、、、e2 studio 7.8.0 Release Noteの記載ではGNURXでもFreeRTOSプロジェクトが作成出来ることになった(画面コピー)www.renesas.com/jp/ja/doc/products/tool/doc/016/r20ut4786eg0101-e2studio.pdf実際には「FreeRTOSパッケージが見つかりませんでした。」というエラーが表示されて作成出来ない(画面コピー)現在ダウンロード出来る最新版の「RXファミリ Renesas FreeRTOS」パッケージはGNURX未対応のまま(画面コピー)(念の為にzipファイルの中身を確認しましたが未対応のものでした(リリース日からして未対応の気配が濃厚でしたが))