こんにちは。NoMaYです。今首を傾げているのですが、以下のドキュメントによると、e2 studio v7.5.0ではAmazon FreeRTOSプロジェクトに於いてスマートコンフィグレータでRTOS Objectコンポーネントというものが使用出来る/存在するらしいのですが、これは単なるFreeRTOSプロジェクトでは使用出来ない/存在しないものなのでしょうか?(スマートコンフィグレータウィンドウの、コンポーネントタブ上に表示されない&コンポーネント追加ダイアロにも表示されない、ので、そうなのかな、とは思っているのですが、Amazon FreeRTOSプロジェクトとFreeRTOSプロジェクトで、このような部分で違っているのが意外でしたので、、、)e2 studio 7.5.0 Release Notewww.renesas.com/jp/ja/doc/products/tool/doc/016/r20ut4556ee0101-e2studio.pdfPage 17 of 72「New Amazon FreeRTOS Configuration user interface provide within e2 studio 7.5 featuring:● Imported FreeRTOS project with pre-loaded FreeRTOS Components (Object, Kernel and Amazon Libraries).略o FreeRTOS Object configuration: allow user to be able to create, configure multiple FreeRTOS objects using GUI (Tasks, Semaphores, Queues, Software Timers, Event Groups, Message Buffers, Stream Buffers)o Create/Remove FreeRTOS Objects with user friendly UI.略」ちなみに、プロジェクトの生成では、コンパイラはCC-RX V3.01、デバイスはR5F565NEDxFP、に設定して試しました。
こんにちは。NoMaYです。RTOS Objectコンポーネントの方では無くてRTOS Kernelコンポーネントの方ですが、e2 studio 2021-07で以下の画面コピーのように認識されなくなっていますね。(e2 studio 2021-04では認識されていました。) 私はエディタで直接.scfgファイルを修正して回避しました。[追記]ちなみに、まず、e2 studio 2021-07では以前のFreeRTOSパッケージv10.0.03自体がインストール出来ないです。そこで、苦肉の策として、e2 studio 2021-04とe2 studio 2021-07でRTOSパッケージのフォルダを合わせ込んで、FreeRTOSパッケージv10.0.03がダウンロード済みの状態と同じになるようにしてみましたけれど、それでも駄目でした。RXスマートコンフィグレータ上でFreeRTOSパッケージv10.0.03を削除することもアップデートすることも出来ないので、もうどうしようもありませんでした。[ここまで追記]以下、e2 studioとファイル差分比較ツールの画面コピーです。e2 studio 2021-07ではRTOS Kernelコンポーネントが認識されないe2 studio 2021-04ではRTOS Kernelコンポーネントが認識されていたGNURXの場合の回避策(エディタで直接.scfgファイルを修正)CC-RXの場合の回避策(エディタで直接.scfgファイルを修正)