TB-RX65N/TB-RX231/TB-RX130+CC-RX/GNURXでCoreMark®ベンチマークを動かせるようにしてみようと思います

こんにちは。NoMaYです。#2連投の1つ目です。

ルネサスさんのアプリケーションノートに以下の『RX100シリーズ RX100上でCoreMarkを実行する方法』というRSK-RX111+IAR EW統合開発環境でEEMBCのCoreMarkベンチマークを実行するものがあったのですが、これをRX-TB 3種類+CC-RX/GNURXへ移植してみようと思います。まず、手始めにTB-RX130+CC-RX+CS+で試してみました。(後日、他のTBボードやGNURXでも動かしてみようと思います。さらに、e2 studioでも動かせるようにしてみようと思います。なお、その時は、GitHub上でEEMBCが公開しているCoreMarkベンチマークの以下のリポジトリのソースに差し替え、かつ、RXスマートコンフィグレータが生成したソースを出来るだけ使うような作りに変更しよう、と思っています。)

プロジェクトのファイル一式
tb_rx130_coremark_ccrx_c_csplus_20191026.zip    384KB

アプリケーションノート: RX100シリーズ RX100上でCoreMarkを実行する方法
www.renesas.com/jp/ja/search?keywords=CoreMark&f[0]=content_type:document

ドキュメント
www.renesas.com/jp/ja/document/apn/rx100-series-running-coremark-rx100

サンプルプログラム
www.renesas.com/jp/ja/document/scd/rx100-series-running-coremark-rx100

GitHub上でEEMBCが公開しているCoreMarkベンチマークのソース
github.com/eembc/coremark


TB-RX130+CC-RX V2.03で試した結果と試した時のCC-RXの最適化オプションは、以下の画面コピーの通りです。得られたCoreMark値が91.5、動作周波数が32MHz、よって、CoreMark/MHzは2.86、となりました。(ちなみに、CoreMark値やCoreMark/MHzは、そもそもそういうものなのですが、最適化オプションによりかなり値が変わります。) なお、以下の画面コピーの通り、RSK-RX111+EWRX V2.41.1でのCoreMark/MHzは3.073のようでした。また、ルネサスさんの製品ページでのRX130(やRX111)のCoreMark/MHzは3.08です。




Parents
  • こんにちは。NoMaYです。#2連投の2つ目です。

    今回、ルネサスさんのアプリケーションノートのソースから変更したファイルと変更した箇所は、以下の画面コピーの通りです。仕様面の変更として、RxD1/TxD1をP15端子(J1-30)/P16端子(J1-31)からP30端子(J1-20)/P26端子(J1-22)へ変更しています。(RxD1/TxD1が両方とも基板外側のスルーホールになるので、両方とも楽にクリップで引っ掛けられるようになるので。)

    アプリケーションノートのもともとのソース一覧(bspフォルダとCoreMarkフォルダ)



    今回のプロジェクトのソース一覧(bspフォルダのソースのみ変更してCoreMarkフォルダのソースは変更せず)



    変更したソースと変更箇所






Reply
  • こんにちは。NoMaYです。#2連投の2つ目です。

    今回、ルネサスさんのアプリケーションノートのソースから変更したファイルと変更した箇所は、以下の画面コピーの通りです。仕様面の変更として、RxD1/TxD1をP15端子(J1-30)/P16端子(J1-31)からP30端子(J1-20)/P26端子(J1-22)へ変更しています。(RxD1/TxD1が両方とも基板外側のスルーホールになるので、両方とも楽にクリップで引っ掛けられるようになるので。)

    アプリケーションノートのもともとのソース一覧(bspフォルダとCoreMarkフォルダ)



    今回のプロジェクトのソース一覧(bspフォルダのソースのみ変更してCoreMarkフォルダのソースは変更せず)



    変更したソースと変更箇所






Children
No Data