こんにちは。NoMaYです。#2連投の1つ目です。ルネサスさんのアプリケーションノートに以下の『RX100シリーズ RX100上でCoreMarkを実行する方法』というRSK-RX111+IAR EW統合開発環境でEEMBCのCoreMarkベンチマークを実行するものがあったのですが、これをRX-TB 3種類+CC-RX/GNURXへ移植してみようと思います。まず、手始めにTB-RX130+CC-RX+CS+で試してみました。(後日、他のTBボードやGNURXでも動かしてみようと思います。さらに、e2 studioでも動かせるようにしてみようと思います。なお、その時は、GitHub上でEEMBCが公開しているCoreMarkベンチマークの以下のリポジトリのソースに差し替え、かつ、RXスマートコンフィグレータが生成したソースを出来るだけ使うような作りに変更しよう、と思っています。)プロジェクトのファイル一式tb_rx130_coremark_ccrx_c_csplus_20191026.zip 384KBアプリケーションノート: RX100シリーズ RX100上でCoreMarkを実行する方法www.renesas.com/jp/ja/search?keywords=CoreMark&f[0]=content_type:documentドキュメントwww.renesas.com/jp/ja/document/apn/rx100-series-running-coremark-rx100サンプルプログラムwww.renesas.com/jp/ja/document/scd/rx100-series-running-coremark-rx100GitHub上でEEMBCが公開しているCoreMarkベンチマークのソースgithub.com/eembc/coremarkTB-RX130+CC-RX V2.03で試した結果と試した時のCC-RXの最適化オプションは、以下の画面コピーの通りです。得られたCoreMark値が91.5、動作周波数が32MHz、よって、CoreMark/MHzは2.86、となりました。(ちなみに、CoreMark値やCoreMark/MHzは、そもそもそういうものなのですが、最適化オプションによりかなり値が変わります。) なお、以下の画面コピーの通り、RSK-RX111+EWRX V2.41.1でのCoreMark/MHzは3.073のようでした。また、ルネサスさんの製品ページでのRX130(やRX111)のCoreMark/MHzは3.08です。
こんにちは。NoMaYです。今回、e2 studioの最適化アシスタントという機能を試してみました。CC-RXではサイズ優先とスピード優先の両方に関して、GNURXではサイズ優先に関して、それぞれ「やや強め」「強い」「とても強い」の3レベルでの最適化に関する情報をe2 studioが収集してくれるという機能です。それで、あくまで今回のCoreMarkベンチマークでの結果論ということになってしまうのかな、と思いますが、あまり有益な情報は得られなかったな、という感じではありました。(今回のプログラムは、そういうプログラムだったということなのかな、と思いました。) ですが、この際なので、後日、もっと素朴に「弱い」「普通」「強い」の3レベルに設定を改変してやり直してみようかな、と思います。得られた情報
CC-RXの場合(1) サイズ優先最適化に関して「やや強め」「強い」「とても強い」で大きなサイズの違いは無い(2) スピード優先最適化に関して「やや強め」は明らかにCoreMark値が小さいが「強い」「とても強い」では大きな違いは無い(3) .ABSファイル→.Xファイル変換のrenesas_cc_converter.exeの実行時間が「やや強め」「とても強い」で異様に長いGNURXの場合(1) サイズ優先最適化に関して「やや強め」「強い」の2つのMOTファイルは同一だった(今回のプログラムに特有?)(2) サイズ優先最適化に関して「とても強い」は明らかにサイズが小さいが暴走してしまった
最適化アシスタントの結果 (私のPCのCPUが古過ぎてコンパイル+リンクの時間はもともと遅いです)
CC-RX V2.03+TB-RX65N (RX65N 120MHz)の場合
GNURX 2019q4(8.3.0.201904)+TB-RX65N (RX65N 120MHz)の場合
CC-RX V2.03+TB-RX65N (RX65N 120MHz)の場合の画面コピー(一部分)GNURX 2019q4(8.3.0.201904)+TB-RX65N (RX65N 120MHz)の場合の画面コピー(一部分)以下、最適化アシスタントが作成する構成に適用される最適化オプションの一覧(ヘルプの画面コピー)です。(なお、最適化アシスタントでは「やや強め」「強い」「とても強い」の順に画面表示されますが、ヘルプでは逆の「とても強い」「強い」「やや強め」の順に説明が記述されていますので注意して下さい。)CC-RXのサイズ優先の構成に適用される最適化オプションの一覧CC-RXのスピード優先の構成に適用される最適化オプションの一覧GNURXのサイズ優先の構成に適用される最適化オプションの一覧以下、最適化アシスタントの結果の画面コピーの全体です。(なお、ビルドオプションの表示は右端が切れて全て表示しきれていませんでした。)CC-RX V2.03+TB-RX65N (RX65N 120MHz)の場合 GNURX 2019q4(8.3.0.201904)+TB-RX65N (RX65N 120MHz)の場合