TB-RX65N/TB-RX231/TB-RX130+CC-RX/GNURXでCoreMark®ベンチマークを動かせるようにしてみようと思います

こんにちは。NoMaYです。#2連投の1つ目です。

ルネサスさんのアプリケーションノートに以下の『RX100シリーズ RX100上でCoreMarkを実行する方法』というRSK-RX111+IAR EW統合開発環境でEEMBCのCoreMarkベンチマークを実行するものがあったのですが、これをRX-TB 3種類+CC-RX/GNURXへ移植してみようと思います。まず、手始めにTB-RX130+CC-RX+CS+で試してみました。(後日、他のTBボードやGNURXでも動かしてみようと思います。さらに、e2 studioでも動かせるようにしてみようと思います。なお、その時は、GitHub上でEEMBCが公開しているCoreMarkベンチマークの以下のリポジトリのソースに差し替え、かつ、RXスマートコンフィグレータが生成したソースを出来るだけ使うような作りに変更しよう、と思っています。)

プロジェクトのファイル一式
tb_rx130_coremark_ccrx_c_csplus_20191026.zip    384KB

アプリケーションノート: RX100シリーズ RX100上でCoreMarkを実行する方法
www.renesas.com/jp/ja/search?keywords=CoreMark&f[0]=content_type:document

ドキュメント
www.renesas.com/jp/ja/document/apn/rx100-series-running-coremark-rx100

サンプルプログラム
www.renesas.com/jp/ja/document/scd/rx100-series-running-coremark-rx100

GitHub上でEEMBCが公開しているCoreMarkベンチマークのソース
github.com/eembc/coremark


TB-RX130+CC-RX V2.03で試した結果と試した時のCC-RXの最適化オプションは、以下の画面コピーの通りです。得られたCoreMark値が91.5、動作周波数が32MHz、よって、CoreMark/MHzは2.86、となりました。(ちなみに、CoreMark値やCoreMark/MHzは、そもそもそういうものなのですが、最適化オプションによりかなり値が変わります。) なお、以下の画面コピーの通り、RSK-RX111+EWRX V2.41.1でのCoreMark/MHzは3.073のようでした。また、ルネサスさんの製品ページでのRX130(やRX111)のCoreMark/MHzは3.08です。




Parents
  • こんにちは。NoMaYです。

    fujitaさん、情報有難うございます。新しいGNURXで試してみました。結果は以下の通りでした。(小数点以下3桁目以降は切り捨てです。) CoreMark値(及びCoreMark/MHz値)は2割ほど向上していました。(ただ、-fltoを指定していると動作しなくなってしまいましたので、-fltoは外しました。(印象なのですが、値の計測を終了した後に、結果を出力しようとしたところで(ところから)、何かが起きてしまっているようでした。))

     

    旧GNURX 2019q2(4.8.4.201902)

    新GNURX 2019q4(8.3.0.201904)

    公称値
    コンパイル最適化オプション -O3 -flto -O3
    リンク最適化オプション
      CoreMark CoreMark/MHz CoreMark CoreMark/MHz CoreMark/MHz
    TB-RX130 (RX130 32MHz) 61.38 1.91 73.07 2.28 3.08
    TB-RX231 (RX231 54MHz) 137.11 2.53 165.38 3.06 4.16
    TB-RX65N (RX65N 120MHz) 326.61 2.72 386.70 3.22  4.34

     

  • > コンパイル最適化オプション -O3 -flto -O3

    ところでこれ RXv2 コア搭載の製品にそれ用のオプション付けてないんですか?
  • こんにちは。NoMaYです。

    > ところでこれ RXv2 コア搭載の製品にそれ用のオプション付けてないんですか?

    GNURXでのRXv2コアでのアーキテクチャ系のオプションは以下になっています。(e2 studioのGUIから設定しているので、もしかしたら-mcpuと-misaの2つでは重複設定なのかも知れませんが、、、)

    RX65Nの場合: -mcpu=rx64m -misa=v2 -mlittle-endian-data
    RX231の場合: -mcpu=rx230 -misa=v2 -mlittle-endian-data

  • ご回答ありがとうございます。
    -mcpu=XXX で命令セットとプリフェッチキューのサイズ、FPUの有無が最適な設定にされ、RXの全製品を網羅してないので場合によっては別の製品を指定して違いを他のオプションで補わなければいけないんだった気がしますが、この場合 -misa-v2 は不要なんではないかと思います。
    GNURXはこの辺の指定が全く洗練されてないのが宜しくないですね。
Reply
  • ご回答ありがとうございます。
    -mcpu=XXX で命令セットとプリフェッチキューのサイズ、FPUの有無が最適な設定にされ、RXの全製品を網羅してないので場合によっては別の製品を指定して違いを他のオプションで補わなければいけないんだった気がしますが、この場合 -misa-v2 は不要なんではないかと思います。
    GNURXはこの辺の指定が全く洗練されてないのが宜しくないですね。
Children
No Data