すみません。NoMaYです。GCC-Renesasのサイトにzipファイルをアップロード出来ないので一時的に置かせて下さい。後日削除します。すみません。TestGUNRXprintf_20210126_1.zipTestGUNRXprintf_20210127_1.zipTestGUNRXprintf_20210127_2.zip元スレッドprintf() usage in RX toolchain 20.04 change when optimisation changegcc-renesas.com/question/printf-usage-rx-toolchain-20-04-change-optimisation-change/
すみません。NoMaYです。 LLVM-GCC-Renesasのサイトへの投稿/リプライで画像の添付に難がありまして、こちらに置かせてやりとり させて下さい。すみません。
Reply to:GNURX 8.3.0.202102 doesn't recognize DECNT register of RXv3llvm-gcc-renesas.com/question/gnurx-8-3-0-202102-doesnt-recognize-decnt-register-rxv3/Screen copies:Best regards,NoMaY