こんにちは。NoMaYです。Azure RTOSでRXマイコンが使えるようになったのですね。コンパイラはGNURXが使われていました。Getting started with the Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MB (英文です。)02/05/2021 Ryan Winterdocs.microsoft.com/ja-jp/samples/azure-rtos/getting-started/getting-started-with-the-renesas-starter-kit-for-rx65n-2mb/
こんにちは。NoMaYです。前の投稿の続きですが、朝になったらウェブサイトからのAzure RTOSのダウンロードは終わっていました。ただ、ダウンロードダイアログでは -rc3 という文字が付いていたのですが、プロジェクト作成ダイアログでは取れてしまっていて、-rc1、-rc2、-rc3、といった区別が出来なくなって、ちょっと困惑しています。