こんにちは。NoMaYです。Azure RTOSでRXマイコンが使えるようになったのですね。コンパイラはGNURXが使われていました。Getting started with the Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MB (英文です。)02/05/2021 Ryan Winterdocs.microsoft.com/ja-jp/samples/azure-rtos/getting-started/getting-started-with-the-renesas-starter-kit-for-rx65n-2mb/
こんにちは。NoMaYです。前の投稿の続きですが、ダウンロードしたモジュールフォルダを覗くと、今回はRX Driver Packageのダウンロードに2時間ほど掛かっていたようです。他方、以前にもAzure RTOSをダウンロードしたことがあったのですが、その頃は30分ほどで済んでいたようです。以下、Windowsエクスプローラの画面コピーです。今回: RX Driver Packageのダウンロードに2時間ほど掛かっていたらしい以前: RX Driver Packageのダウンロードは30分ほどで済んでいたらしい