Azure RTOSでRXマイコンが使えるようになったのですね

こんにちは。NoMaYです。

Azure RTOSでRXマイコンが使えるようになったのですね。コンパイラはGNURXが使われていました。

Getting started with the Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MB (英文です。)
02/05/2021 Ryan Winter
docs.microsoft.com/ja-jp/samples/azure-rtos/getting-started/getting-started-with-the-renesas-starter-kit-for-rx65n-2mb/
 

Parents
  • こんにちは。NoMaYです。

    RXコア向けのAzure RTOSカーネルではPSWのIビットでカーネル内の割り込みの禁止/許可を制御していますが、Cortex-Mコア向けのAzure RTOSカーネルではRXコアのPSWのIPLフィールドと同様の意味合いのもので制御することが出来るようになっていますね。(ですので、FreeRTOSカーネルと同様なことが出来る。) ルネサスさんは認識済みだろうか、、、

    Cortex-M port: TX_PORT_USE_BASEPRI and TX_PORT_BASEPRI has no effect on assembly code
    github.com/azure-rtos/threadx/issues/168
     

Reply
  • こんにちは。NoMaYです。

    RXコア向けのAzure RTOSカーネルではPSWのIビットでカーネル内の割り込みの禁止/許可を制御していますが、Cortex-Mコア向けのAzure RTOSカーネルではRXコアのPSWのIPLフィールドと同様の意味合いのもので制御することが出来るようになっていますね。(ですので、FreeRTOSカーネルと同様なことが出来る。) ルネサスさんは認識済みだろうか、、、

    Cortex-M port: TX_PORT_USE_BASEPRI and TX_PORT_BASEPRI has no effect on assembly code
    github.com/azure-rtos/threadx/issues/168
     

Children
No Data