e2studio 2021-10 でrcpcファイルが自動生成される?

e2studio 2021-10 + CC-RX 3.02.00をWindows10で使用しています。e2studio 2021-07から更新Installです。

特に設定をした覚えはないのですが2021-10ではProject Build後、

Porjectフォルダにrcpcファイルが生成される様になりWarningが表示される様になりました。

Warning Messageは以下です。(XXXXXXXXはProject名)

"Please make sure the file XXXXXXXX.rcpc is updated before migrating this project to CS+. XXXXXXXX.rcpc /XXXXXXXX line 1 Project Export - CS+"

このWarningは手動でexport(CS+ Project生成用ファイルを生成)した場合と同じものです。

rcpcファイルの生成を抑制する方法をご存知の方はいらっしゃいますでしょうか?

以上、宜しくお願い致します。

Parents
  • prgmerさん、こんにちは。NoMaYと申します。

    どのように表示されるか、画面コピーを見せて頂けないでしょうか?というのは、自分の環境でもrcpcファイルが自動生成されるようになったのですけれども、そのようなワーニングは表示されないのです。(しかも、手動にてエクスポートする場合でも表示されないのです、、、ただ、過去に見た記憶が全く無いかというと、あったようななかったような、自信の無い状況だったりします、、、)

  • NoMaYさん、反応ありがとうございます。

    言葉足らずでしたすみません。

    通知されるワーニングはBuild ConsoleではなくProblems paneに表示されます。

    rcpcファイルはBuild開始後、約5秒で生成されています。

    Problems paneのキャプチャは以下となります。

  • prgmerさん、こんにちは。NoMaYです。

    そういうことでしたか。改めて自分の環境のproblem表示を見たら、自分の環境でも出てましたね、、、消せるかどうか試行錯誤してみます、、、

  • NoMaYさん
    ありがとうございます。

    5年以上前の資料になりますがRenesasさん公式で
    "e2studioは自動的に「Renesas共通プロジェクトファイル(*.rcpc)」を出力しません。"と明言しています。(Page6)
    <www.renesas.com/.../project-conversion-between-cs-and-e-studio-notes-and-tips>
    Ver 2021-10で仕様が変わったのか2021-10の更新によるSide effectか・・

    私が見た限りではそれらしき設定は見つかりませんでした;;

    NoMaYさんにて何かわかりましたらお知らせ頂ければ幸いです。

  • prgmer さん
    ほや です。こんにちは。

    プロジェクトプロパティの「Common」→「その他」にある
    「Renesas共通プロジェクト・ファイルを出力する」のチェックを外してみてください。


    参考までに *.rcpcが作られると何が困るのかお聞かせ願いたいです。

    いざCS+にインポートしようとした時に*.rcpcがなかったり内容が古かったりすると、
    プロジェクトをインポートするだけでe² studioをインストールしなければならないので
    ないと困るケースは良く分かるのですが、あって困る場合が何かが想像できませんでした。

    CS+を使う可能性がないなら不要なファイルである事は確かなのですが。

  • ほやさん

    ご質問の件、*.rcpcファイルが生成される事は大きな問題ではなく生成時に

    Warningが通知される事を問題視しています。

    無害だが常にWarning通知されるBuild環境だとWarningが出ているのが普通となり

    問題となりえるWarningが発生した場合見落とす可能性が否めないのを気にしております。

    ある程度の人数で開発している為、統一ルールとして"Warning Zero"で運用しており

    可能であれば*.rcpcファイル生成時に通知されるWarningを抑制したいと考えております。

  • prgmerさん、こんにちは。NoMaYです。

    調べていたらリプライが来てましたね。画面コピーを取っていましたので添付しておきます。また、生成させない場合、くだんのワーニングはproblemビューに表示されませんでした。

    画面コピー

    rcpcファイルを自動生成させない設定


    rcpcファイルを自動生成させる設定

     

  • NoMaYさん

    ご教授ありがとうございます。

    当方でもご教授頂いた内容を実施し見事rcpcファイルの生成抑制に成功いたしました!

    ご教授、誠にありがとうございます。

    以上、御礼まで。ありがとうございました!。

Reply
  • NoMaYさん

    ご教授ありがとうございます。

    当方でもご教授頂いた内容を実施し見事rcpcファイルの生成抑制に成功いたしました!

    ご教授、誠にありがとうございます。

    以上、御礼まで。ありがとうございました!。

Children
No Data