こんにちは。NoMaYです。昨日Visual Studio 2022 Community Editionをインストールしたのですが、ゴソゴソと触っていたところ、以下のブログ記事に辿り付きました。ちょうど、別スレッドにてVSCodeでRX MCU/RL78 MCUのCC-RX/CC-RLを使っていてもプログラムのビルド/デバッグが出来るようになり始めたところですが(多分ですけどRH850のCC-RHでも出来そう)、どうやら、そちらでやっていたことと話が重なるようでした。ひょっとしたら、Visual Studio 2022でもVSCodeと同様にCC-RX/CC-RL(及びCC-RH)でもビルド/デバッグが出来るようになるかも知れない、という気がして来ました。そこで、これから試して行こうと思います。なお、以下のブログ記事はVisual Studio 2017について書かれたものですが、Visual Studio 2022で試してみると同じようには出来ないようだ、ということまでは分かって来ました。ただ、Makefileでは無く、CMakeLists.txtであれば、出来るようになるかも知れない、という気がして来たところです。(まだ、気がする、程度ですけれど。)ARM GCC Cross Compilation in Visual Studiodevblogs.microsoft.com/cppblog/arm-gcc-cross-compilation-in-visual-studio/Debugging an embedded ARM device in Visual Studiodevblogs.microsoft.com/cppblog/debugging-an-embedded-arm-device-in-visual-studio/[追記]あぁっ、以下の記事のようにすればCMakeを使わなくてもやれるのかも、、、Docs / Visual Studio / IDE / 開発 / プロジェクトやソリューションなしで開発する / ビルドのカスタマイズとタスクのデバッグ"フォルダーを開く" の開発のためにビルド タスクとデバッグ タスクをカスタマイズするdocs.microsoft.com/visualstudio/ide/customize-build-and-debug-tasks-in-visual-studio?view=vs-2022
こんにちは。NoMaYです。RXもRL78もVisual Studio 2022でデバッグまで出来るようになりました。レジスタ表示に加えて、メモリ表示や逆アセンブル表示も出来ました。(ただ、まだ全体的に、不安定感はありますけれども。)以下、それぞれの画面コピーです。RXRL78
こんにちは。NoMaYです。Visual Studio 2022でRX MCU/RL78 MCUのCC-RX/CC-RLを使ったプログラムのビルド/デバッグが出来るようになった各種設定ファイルの今日時点のものを以下のzipに固めました。別スレッドに投稿したVSCodeのものに比べて以下の進展があります。(VSCodeのものも後日アップデートするつもりです。(出来る限り同じ様にしたいと思います。))(1) e2 studioのheadless buildだけでなく、e2 studioが生成したmakefileを直接使用してビルドする方法にも対応した(1') かつ、headless buildよりもmakefileを直接使用してビルドする方法を主たる(より容易に操作出来る)ビルド方法として設定した(2) buildだけでなく、rebuildにも対応した(2') こちらもheadless buildだけでなくmakefileを直接使用してビルドする方法にも対応して後者の方が容易に操作出来るようにした(3) e2 studioでワークスペースを開いたままにしてもheadless buildが出来るようにした(3') 元のワークスペースフォルダの直下に.headlessbuildという別のワークスペースフォルダを作成して使用するように変更しました(4) e2 studioやCC-RX/CC-RLの各種パス設定やプロジェクトの各種設定をCppProperties.jsonというファイルにまとめた(4') VSCodeで試していたtool_path_setup.batというバッチファイルは削除しました(4'') VSCodeで試していたものより後退した点として、プロジェクト名をプロジェクトフォルダ名で代用させる手が使えなくなりました今回の以下のzipには次のファイルを固めています。visualstudio2022_helper_files_rl78_20211128.zipvisualstudio2022_helper_files_rx_20211128.zip
Visual Studio MCU.elf ← 注: VisualStudio 2022にMCU向けプロジェクトだと判定させる小細工のダミーファイルですCppProperties.json.vs/c_cpp_intellisense_helper.h.vs/launch.vs.json.vs/tasks.vs.json.vs/.script/build.bat.vs/.script/build.ps1.vs/.script/gdb.bat.vs/.script/gdbserver.bat.vs/.script/gdb_custom_launch_setup.gdb.vs/.script/gdb_setup.gdb
以下、今回のやり方での、Visula Studio 2022の、メニュー、ツールバー、ソリューションエクスプローラー、の表示の画面コピーです。ビルドメニューにはe2 studioが生成したmakefileを直接使用するビルド方法でのbuildとrebuildが表示されますツールバーにはe2 studioが生成したmakefileを直接使用するビルド方法でのbuildが表示されます(実は、既に私はツールバーをカスタマイズしていて、以下の通りビルドツールバーの内容を標準ツールバーに組み込んでます)ソリューションエクスプローラのコンテキストメニューでは最初に書いた4つ全てのビルド方法が表示されます(このコンテキストメニューが表示されるファイルは、.cproject、.project、Visual Studio MCU.elf、の3種類です)(コンテキストメニューで with updating makefile が付いている build と rebuild は e2 studio headless build でビルドします)ツールバーにはデバッガ起動ボタンも表示されます(仕様か設定ファイル起因か今後要調査ですが必ずビルドが実行されます)以下、e2 studioやCC-RX/CC-RLの各種パス設定やプロジェクトの各種設定をまとめたCppProperties.jsonファイルの内容です。赤文字箇所がプロジェクト依存箇所、青文字箇所がツールインストール依存箇所、その他の部分は変更の必要があれば変更すれば良いです。(思うに、これらの依存箇所に関係する情報はe2 studioが既に持っていますので、何らかの手法を使って入手することが出来れば、このCppProperties.jsonを自動生成させるスクリプトも作れなくは無さそう、なのではありますけれども、、、)CppProperties.json (最近のかふぇルネの投稿システムはコードブロック内でもURLを省略表現リンクへ自動変換してしまうのが困りものですかね、、、)CC-RX用
{ // docs.microsoft.com/.../open-folder-projects-cpp // docs.microsoft.com/.../cppproperties-schema-reference "configurations": [ { "name": "CC-RX", "includePath": [ "${env.TCINSTALL}\\include", "${workspaceRoot}\\**" ], "defines": [ ], "undefines": [ ], // docs.microsoft.com/.../std-specify-language-standard-version // Unfortunately MSVC cannot accept C99 standard. // "compilerSwitches": "/std:c99", "compilerSwitches": "/std:c11", "intelliSenseMode": "windows-msvc-x86", "forcedInclude": [ "./.vs/c_cpp_intellisense_helper.h" ], "environments": [ { "E2STUDIO_WORKSPACE_ROOT": "C:\\Renesas\\GitHubDesktop\\workspaces\\workspace_e2v202110", // "PROJECT_NAME": "TestProgRun", "PROJECT_ROOT": "${projectRoot}", // This macro ends with '\'. "PROGRAM_NAME": "${env.PROJECT_NAME}", // "BUILD_CONFIG_RELEASE_NAME": "Release", // Reserved for future use. "BUILD_CONFIG_DEBUG_NAME": "HardwareDebug", "DEBUG_CONFIG_HARDWAREDEBUG_NAME": "HardwareDebug", "DEBUG_CONFIG_HARDWAREDEBUG_LCFG": "${env.PROJECT_NAME} ${env.DEBUG_CONFIG_HARDWAREDEBUG_NAME}.launch", "DEBUG_CONFIG_HARDWAREDEBUG_SOPT": "", "DEBUG_CONFIG_SIMULATORDEBUG_NAME": "RenesasSimDebug", "DEBUG_CONFIG_SIMULATORDEBUG_LCFG": "${env.PROJECT_NAME} ${env.DEBUG_CONFIG_SIMULATORDEBUG_NAME}.launch", "DEBUG_CONFIG_SIMULATORDEBUG_SOPT": "", // "ECLIPSE_HOME": "C:\\Renesas\\e2studio64_v202110\\eclipse", "SUPPORT_AREA": "C:\\Renesas\\e2studio64\\SupportFiles\\.eclipse\\com.renesas.platform_1643561029", "PYTHONHOME": "${env.ECLIPSE_HOME}\\runtimes\\python\\2.7.12_x86", "TCINSTALL": "C:\\Renesas\\CS+\\CC\\CC-RX\\V3.03.00", // "environment": "Renesas_R_CPUs" } ], "inheritEnvironments": [ "Renesas_R_CPUs" ] } ]}
CC-RL用 (紫文字の "-uComPort= COM9" はRL78/G23 FPBのCOMPort通信デバッグ用ですのでE2 Lite等では "" にして下さい)(COMPort通信デバッグの場合でもe2 studioでlauchファイルを作成した時のCOMPortと同じならば "" にして構わないです)
{ // docs.microsoft.com/.../open-folder-projects-cpp // docs.microsoft.com/.../cppproperties-schema-reference "configurations": [ { "name": "CC-RL", "includePath": [ "${env.TCINSTALL}\\inc", "${workspaceRoot}\\**" ], "defines": [ ], "undefines": [ ], // docs.microsoft.com/.../std-specify-language-standard-version // Unfortunately MSVC cannot accept C99 standard. // "compilerSwitches": "/std:c99", "compilerSwitches": "/std:c11", "intelliSenseMode": "windows-msvc-x86", "forcedInclude": [ "./.vs/c_cpp_intellisense_helper.h" ], "environments": [ { "E2STUDIO_WORKSPACE_ROOT": "C:\\Renesas\\GitHubDesktop\\workspaces\\workspace_e2v202110", // "PROJECT_NAME": "rl78g23_fpb", "PROJECT_ROOT": "${projectRoot}", // This macro ends with '\'. "PROGRAM_NAME": "${env.PROJECT_NAME}", // "BUILD_CONFIG_RELEASE_NAME": "Release", // Reserved for future use. "BUILD_CONFIG_DEBUG_NAME": "HardwareDebug", "DEBUG_CONFIG_HARDWAREDEBUG_NAME": "HardwareDebug", "DEBUG_CONFIG_HARDWAREDEBUG_LCFG": "${env.PROJECT_NAME} ${env.DEBUG_CONFIG_HARDWAREDEBUG_NAME}.launch", "DEBUG_CONFIG_HARDWAREDEBUG_SOPT": "-uComPort= COM9", "DEBUG_CONFIG_SIMULATORDEBUG_NAME": "RenesasSimDebug", "DEBUG_CONFIG_SIMULATORDEBUG_LCFG": "${env.PROJECT_NAME} ${env.DEBUG_CONFIG_SIMULATORDEBUG_NAME}.launch", "DEBUG_CONFIG_SIMULATORDEBUG_SOPT": "", // "ECLIPSE_HOME": "C:\\Renesas\\e2studio64_v202110\\eclipse", "SUPPORT_AREA": "C:\\Renesas\\e2studio64\\SupportFiles\\.eclipse\\com.renesas.platform_1643561029", "PYTHONHOME": "${env.ECLIPSE_HOME}\\runtimes\\python\\2.7.12_x86", "TCINSTALL": "C:\\Renesas\\CS+\\CC\\CC-RL\\V1.10.00", // "environment": "Renesas_R_CPUs" } ], "inheritEnvironments": [ "Renesas_R_CPUs" ] } ]}