こんにちは。NoMaYです。昨日Visual Studio 2022 Community Editionをインストールしたのですが、ゴソゴソと触っていたところ、以下のブログ記事に辿り付きました。ちょうど、別スレッドにてVSCodeでRX MCU/RL78 MCUのCC-RX/CC-RLを使っていてもプログラムのビルド/デバッグが出来るようになり始めたところですが(多分ですけどRH850のCC-RHでも出来そう)、どうやら、そちらでやっていたことと話が重なるようでした。ひょっとしたら、Visual Studio 2022でもVSCodeと同様にCC-RX/CC-RL(及びCC-RH)でもビルド/デバッグが出来るようになるかも知れない、という気がして来ました。そこで、これから試して行こうと思います。なお、以下のブログ記事はVisual Studio 2017について書かれたものですが、Visual Studio 2022で試してみると同じようには出来ないようだ、ということまでは分かって来ました。ただ、Makefileでは無く、CMakeLists.txtであれば、出来るようになるかも知れない、という気がして来たところです。(まだ、気がする、程度ですけれど。)ARM GCC Cross Compilation in Visual Studiodevblogs.microsoft.com/cppblog/arm-gcc-cross-compilation-in-visual-studio/Debugging an embedded ARM device in Visual Studiodevblogs.microsoft.com/cppblog/debugging-an-embedded-arm-device-in-visual-studio/[追記]あぁっ、以下の記事のようにすればCMakeを使わなくてもやれるのかも、、、Docs / Visual Studio / IDE / 開発 / プロジェクトやソリューションなしで開発する / ビルドのカスタマイズとタスクのデバッグ"フォルダーを開く" の開発のためにビルド タスクとデバッグ タスクをカスタマイズするdocs.microsoft.com/visualstudio/ide/customize-build-and-debug-tasks-in-visual-studio?view=vs-2022
こんにちは。NoMaYです。RXもRL78もVisual Studio 2022でデバッグまで出来るようになりました。レジスタ表示に加えて、メモリ表示や逆アセンブル表示も出来ました。(ただ、まだ全体的に、不安定感はありますけれども。)以下、それぞれの画面コピーです。RXRL78
こんにちは。NoMaYです。e2 studioからVisual Studio 2022やVSCodeを起動して“フォルダを開く”という場合に便利そうな小技のメモです。環境変数Pathにパスが含まれていなくても起動します。Visual Studio 2022の例 (今後もっと新しい版が出た場合はそちらが起動すると予想していますけれど。)
cmd.exe /c start devenv "C:\Renesas\GitHubDesktop\workspaces\workspace_e2v202110\TestProgRun"
VSCodeの例
cmd.exe /c start vscode: "C:\Renesas\GitHubDesktop\workspaces\workspace_e2v202110\TestProgRun"cmd.exe /c start vscode://file/"C:\Renesas\GitHubDesktop\workspaces\workspace_e2v202110\TestProgRun"
[追記]他方、Visual Studio 2022やVSCodeからルネサス検索ページをブラウザで開きたい場合は以下の小技が使えそうです。
cmd.exe /c start https://www.renesas.com/jp/ja/search
[訂正] 2021/12/09VSCodeの方の最初に書いたものは、単に以前の環境が復元されていた、だけであり、指定したフォルダを開いていたのではなかった、ということに気付きましたので訂正しました。