こんにちは。NoMaYです。#2連投の1つ目です。どうやればRXスマートコンフィグレータで生成したソースを使ってCC-RXのライブラリファイル(libファイル)を作れるか試してみました。まだ、ライブラリを使う側で、本意でないobjファイルをリンクする必要があったり、よく分からないリンクワーニングメッセージが表示されたり、といった点はありますけれども、プロジェクトのファイル一式を以下のzipファイルに固めました。rxsc_ccrx_lib_20220114.ziprxsc_ccrx_lib_20220114_2.zip 実行プロジェクト側でmcu_interrupts.objのリンクを削除しました手順は次の投稿の通りです。(e2 studioの画面コピーがあります。)以下、e2 studioの画面コピーの1つです。
こんにちは。NoMaYです。以下の別スレッド(というか発端となったスレッド)にて、アドバイスがあった通り、まず実行形式プロジェクトとしてプロジェクトを作成しておき、プロジェクトのプロパティでライブラリプロジェクトへ変更する方法でもRXスマートコンフィグレータで生成したソースを使ってCC-RXのライブラリファイル(libファイル)を作ることが出来ました。スマートコンフィグで出力されるコードのパスを変更したいjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum5/7832/thread/40862#40862以下、e2 studioの画面コピーです。