こんにちは。NoMaYです。e2 studio本体では無いですが、こういうページがあったのかと思って開いてみれば、中身のバージョンが違いますね、、、(会社組織なのだからクロスチェックぐらいは、、、)www2.renesas.eu/_custom/software/ree_eclipse/e2studio8/docs/2022_01/whatsnew.html画面コピー[追記]e2 studio 2022-01インストール後に以下のページが開いたので覗こうとしてみたら、、、e² studio What's Newwww2.renesas.eu/_custom/software/ree_eclipse/e2studio8/docs/whatsnew.htme² studio Release Noteswww2.renesas.eu/_custom/software/ree_eclipse/e2studio8/docs/releasenote.htm[関連リンク]e2 studioのcompiler関連のBugではないかと思われる動作についてjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum21/6435/e2-studio-compiler-bugRL78 SmartConfiguratorで気になった点とか改善する案とか報告してみるスレッドjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum18/7253/rl78-smartconfiguratorRX SmartConfiguratorで気になった点とか改善する案とか報告してみるスレッドjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum5/7536/rx-smartconfigurator
こんにちは。NoMaYです。> e2 studio本体では無いですが、こういうページがあったのかと思って開いてみれば、中身のバージョンが違いますね、、、修正されましたね。でも、何か変な文字列が表示されているような、、、(だからクロスチェックぐらいは、、、)http://www2.renesas.eu/_custom/software/ree_eclipse/e2studio8/docs/2022_01/whatsnew.html画面コピー
こんにちは。NoMaYです。#バグとはちょっと違いますが別スレッドのフォローアップですe2 studio 2022-01では、rcpcファイルを自動生成する設定(デフォルト)のままでもproblem表示にワーニングが表示されないようになりましたね。画面コピー[関連リンク]e2studio 2021-10 でrcpcファイルが自動生成される?japan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum21/7582/e2studio-2021-10-rcpc
こんにちは。NoMaYです。> 何か変な文字列が表示されているような、、、修正されましたね。表示される What's new の項目の数も増えているッポイです。
こんにちは。NoMaYです。以前の別スレッドの話題をリンクしておきます。Renesas e² studio Version: 2021-10 (21.10.0) の動作についてjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum21/7783/renesas-e2-studio-version-2021-10-21-10-0内容・ クリーンビルドした時にRXスマートコンフィグレータ生成コードが再生成されてソースが上書きされて困っている理由・ FITモジュールの幾つかで不整合が残っていてFITソースを書き換えないといけないものがある・ CGコンポーネントでユーザがユーザ記述部以外を書き換えて所望の処理を実現する運用方法がそれなりに行われている・ 生成コードの不具合回避策としてルネサスから提示されているものの中には生成コードを書き換えて回避するタイプのものがある・ 上記に関して従来はユーザが明示的にコードを再生成する時だけユーザがケアすれば良かったが今は少しうっかりしただけで上書きされてしまう
こんにちは。NoMaYです。本日公開されたe2 studio 2022-04ですけど、以下の画面コピーのインストールエラーが出ますね。(おまけに、エラーメッセージのコピペが出来ません。) QE for Displayをインストールしようとしなければエラーは出ないかとは思うのですけれども。(なお、2回試して2回とも駄目でした。)画面コピー
こんにちは。NoMaYです。e2studio.iniで以下の記述でe2studioが起動しなくなりましたね。低スペPCでメモリイーターのe2studioを騙し騙し使っていたのですが。
-Xmx1280
[追記]と思ったら以下では起動するのですね。
-Xmx1g
Renesas Views → Renesas Software Installer で後からQEだけインストールしてみたら無事にインストールされました。上記で表示されているプラグインのバージョンとは若干違うので、公開のタイミングの問題かもしれません。
> と思ったら以下では起動するのですね。> -Xmx1g同じ機種で同じ物理メモリを積んでいても、どこまで増やすと起動しなくなるかはPCによって異なります。なぜかはいまだに分かりませんけど。
こんにちは。NoMaYです。ん?Renesas DSP Assembler?(またちょっと別スレッドのCMakeの話がややこしくなりそうな予感が、、、)画面コピー
こんにちは。NoMaYです。QE for Displayをe2 studio上で追加インストールしようとしたら、以下の1枚目と6枚目の画面コピーのところで凡そ30分と20分程待たされましたかね。画面コピー