CSplusのBugではないかと思われる動作について

こんにちは。NoMaYです。

以下はCS+の不具合ではないかと思います。RL78のコード生成機能とmtpjファイルに関するものです。

● mtpjファイルを開き、“コード生成せず”にmtpjファイルを保存すると、コード生成カテゴリに関する重要なGUIDエントリがmtpjファイルから消失する

○ そして、その状態になったmtpjファイルを他のPCで(?)開き、“コード生成する”と、ファイルツリーに空の“コード生成カテゴリ”が出来てしまう

詳細については以下のスレッドに投稿しました。

「コード生成」カテゴリについて
japan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum21/8138/thread/42415#42415
 

Parents Reply Children