こんにちは。NoMaYです。以下はCS+の不具合ではないかと思います。RL78のコード生成機能とmtpjファイルに関するものです。● mtpjファイルを開き、“コード生成せず”にmtpjファイルを保存すると、コード生成カテゴリに関する重要なGUIDエントリがmtpjファイルから消失する○ そして、その状態になったmtpjファイルを他のPCで(?)開き、“コード生成する”と、ファイルツリーに空の“コード生成カテゴリ”が出来てしまう詳細については以下のスレッドに投稿しました。「コード生成」カテゴリについてjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum21/8138/thread/42415#42415
こんにちは。NoMaYです。記録ということでは以下も一緒に挙げておいてはどうかなと思いましたので。CS+とCC-RX(V3.04)の組み合わせでバグ発生japan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum21/7902/cs-cc-rx-v3-04/41148#41148
NoMaYさん
シェルティです、こんにちは。
本件ツール部門に調査依頼かけました。進捗ありましたらまた書き込みます。
種々解析いただき、大変助かります。
以上です