こんにちは。NoMaYです。以下はCS+の不具合ではないかと思います。RL78のコード生成機能とmtpjファイルに関するものです。● mtpjファイルを開き、“コード生成せず”にmtpjファイルを保存すると、コード生成カテゴリに関する重要なGUIDエントリがmtpjファイルから消失する○ そして、その状態になったmtpjファイルを他のPCで(?)開き、“コード生成する”と、ファイルツリーに空の“コード生成カテゴリ”が出来てしまう詳細については以下のスレッドに投稿しました。「コード生成」カテゴリについてjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum21/8138/thread/42415#42415
こんにちは。NoMaYです。記録ということで、先日、Windowsの文字コードの設定によってはワンポイントアドバイスの表示が文字化けしてしまう、という話がありました。詳細は以下のスレッドに投稿されています。CS+ for CC V8.07.00 「ワン・ポイント・アドバイス」の文字化けjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/002-2095199602/8223/cs-for-cc-v8-07-00