こんにちは。NoMaYです。以下はCS+の不具合ではないかと思います。RL78のコード生成機能とmtpjファイルに関するものです。● mtpjファイルを開き、“コード生成せず”にmtpjファイルを保存すると、コード生成カテゴリに関する重要なGUIDエントリがmtpjファイルから消失する○ そして、その状態になったmtpjファイルを他のPCで(?)開き、“コード生成する”と、ファイルツリーに空の“コード生成カテゴリ”が出来てしまう詳細については以下のスレッドに投稿しました。「コード生成」カテゴリについてjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum21/8138/thread/42415#42415
こんにちは。NoMaYです。不具合ではないのですが、CS+の64ビット版はリリースされたのでしょうか、、、(私は64ビット版が欲しいわけではないですけれども、、、)自分の記憶では、割と以前から64ビット版と思しき.exeが含まれているようでしたが、64ビット版をリリースしましたというアナウンスは無かったように思います。他方で、次期バージョンから64ビット版のみになりますというツールニュースがありましたが、以下のウェブページを見てもそのような記載がないです。どうなったのだろうと気になったのです。tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/cs_plus/CSP_for_CC_List.html