こんにちは。NoMaYです。以下はCS+の不具合ではないかと思います。RL78のコード生成機能とmtpjファイルに関するものです。● mtpjファイルを開き、“コード生成せず”にmtpjファイルを保存すると、コード生成カテゴリに関する重要なGUIDエントリがmtpjファイルから消失する○ そして、その状態になったmtpjファイルを他のPCで(?)開き、“コード生成する”と、ファイルツリーに空の“コード生成カテゴリ”が出来てしまう詳細については以下のスレッドに投稿しました。「コード生成」カテゴリについてjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum21/8138/thread/42415#42415
こんにちは。NoMaYです。以下はCS+のバグではないかと思います。CC-RXでC++ソースを記述した場合のものです。(1) C++ソースにおいてブロック内ローカル変数をローカル変数ウィンドウやウォッチウィンドウで見ることが出来ない(Cソースでは可)(2) tryブロックやcatchブロックに関しても同様である詳細については以下のスレッドに投稿しました。try内宣言ローカル変数のウォッチcommunity-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/tools/f/forum21/9612/try/46953#46953