こんにちは。NoMaYです。最近、以下のスレッドに関わったのですが、日本語が表示出来ないなんて?と、気になったので調べてみることにしました。もっとも、何から手を付けて良いのかさっぱり分からない状態からのスタートですので、ぼちぼちと、、、AppWizardでの日本語テキスト表示についてjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/002-2095199602/8313/appwizardまず、ソッコーで思い浮かんでアクセスしてみる情報から。SEGGER emWinグラフィックスライブラリ (RX MCUs)www.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/rx-partners/segger-emwin-graphics-library-rx-mcusRX Ecosystem Partner SolutionemWin - PROFESSIONAL EMBEDDED GRAPHICS LIBRARYSEGGER( 日本国内販売代理店:株式会社エンビテック)www.renesas.com/jp/ja/document/prb/segger-emwin-graphics-library-solution-brief-rx-mcusemWinGraphic Library with Graphical User InterfaceUser Guide & Reference ManualDocument: UM03001Software version: V5.50 ⇒ ドキュメントのバージョンが古過ぎますね(下記のFITモジュールのとおり既にV6.22ですね)Document revision: 0Date: June 11, 2019www.renesas.com/jp/ja/document/mat/emwin-graphic-library-gui-user-guide-reference-manualRXファミリ emWin v6.22モジュール Firmware Integration Technologywww.renesas.com/jp/ja/document/apn/rx-family-emwin-v622-module-using-firmware-integration-technology
こんにちは。NoMaYです。RX65N Envision KitのLCDにemWin+AppWizardで`Hellow こんにちは`と表示するプログラムのソース/プロジェクトを以下のzipファイルに固めました。なお、以下のファイル/フォルダは除いてありますので、scfgファイルを開いてコードを再生成して下さい。また、GNURX版とCC-RX版の2つが含まれていますが、CC-RXの無償評価版のサイズ制限を超えてしまっていますので、当方ではCC-RX版の動作確認は出来ていません。RX65N_Envision_Kit_emWin_AW_example_20220715.zip除外されているファイル/フォルダ*.pdfaw/Simulation/src/smc_gen/r_emwin_rx/doc/emWin_doc/src/smc_gen/r_emwin_rx/lib/GUI/src/smc_gen/r_emwin_rx/tool/環境e2 studio: 2022-04RX Driver Package: V1.34GNURX: 8.3.0.202202CC-RX: V3.04プログラムサイズ等の情報は以下の通りです。GNURX版
text data bss dec hex filename 351672 3912 123192 478776 74e38 rpb_rx65n_gcc.elf
CC-RX版
PROGRAM SECTION: 0003178a Byte(s) → 202,634ROMDATA SECTION: 00018167 Byte(s) → 98,663RAMDATA SECTION: 0001e493 Byte(s) → 124,051
写真 新しいプロジェクトを後日投稿しましたのでそちらに載せました準備中(といってもLCDの左上に Hellow こんにちは と表示されるだけですけれども)[追記]どうしてHelloでなくてHellowにしたのだろう、、、スペルミスですね、、、