こんにちは。NoMaYです。最近、以下のスレッドに関わったのですが、日本語が表示出来ないなんて?と、気になったので調べてみることにしました。もっとも、何から手を付けて良いのかさっぱり分からない状態からのスタートですので、ぼちぼちと、、、AppWizardでの日本語テキスト表示についてjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/002-2095199602/8313/appwizardまず、ソッコーで思い浮かんでアクセスしてみる情報から。SEGGER emWinグラフィックスライブラリ (RX MCUs)www.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/rx-partners/segger-emwin-graphics-library-rx-mcusRX Ecosystem Partner SolutionemWin - PROFESSIONAL EMBEDDED GRAPHICS LIBRARYSEGGER( 日本国内販売代理店:株式会社エンビテック)www.renesas.com/jp/ja/document/prb/segger-emwin-graphics-library-solution-brief-rx-mcusemWinGraphic Library with Graphical User InterfaceUser Guide & Reference ManualDocument: UM03001Software version: V5.50 ⇒ ドキュメントのバージョンが古過ぎますね(下記のFITモジュールのとおり既にV6.22ですね)Document revision: 0Date: June 11, 2019www.renesas.com/jp/ja/document/mat/emwin-graphic-library-gui-user-guide-reference-manualRXファミリ emWin v6.22モジュール Firmware Integration Technologywww.renesas.com/jp/ja/document/apn/rx-family-emwin-v622-module-using-firmware-integration-technology
こんにちは。NoMaYです。完全に脱線しますけれども、CC-RXには -volatile 及び -type_size_access_to_volatile という以下のヘルプの画面コピーのコンパイルオプションがあります。まったくの好奇心からですが、くだんのソースに volatile も __evenaccess も付けずに、果たして、この2つのコンパイルオプションを付けたらどうなるか試してみました。もっとも、以下のような理由で思惑通りにならないだろうなぁ、とは思いつつですけれども。結果は、やはり問題ありでした。(1) ソース上で `外部変数` として宣言してあるわけでは無いので(単に絶対アドレスを代入したポインタの先なので)、そもそも -volatile は作用しない(2) ソース上に `volatile` が記述されているわけでは無いので(且つ上記(1)もあり)、それでは -type_size_access_to_volatile が作用しようがない以下、最適化オプション -optimize=max -speed でのコンパイルリストファイルから抽出したコードです。(先日のソースと対応するよう色分けしています。)なお、ソースには volatile も __evenaccess も付けない、ようにしてあります。他方、コンパイルオプションに -volatile 及び -type_size_access_to_volatile を付ける、ようにしてあります。
00000014 FB5EFE0308 MOV.L #000803FEH, R500000019 DC5F MOV.W [R5], R150000001B FBEE1B0008 MOV.L #0008001BH, R1400000020 773F02A500 OR #0A502H, R1500000025 D35F MOV.W R15, [R5]00000027 F0EC BCLR #04H, [R14].B ← 32ビット長のmstpレジスタの1つに8ビット長でリードモデファイライトする00000029 DC5E MOV.W [R5], R140000002B 773E00A500 OR #0A500H, R1400000030 772EFDFF00 AND #0FFFDH, R1400000035 D35E MOV.W R14, [R5]
以下、CC-RXのヘルプの画面コピーです。