お世話になります。
Target Board for RX23W (RTK5RX23W0C00000BJ ) にて 評価をしています
Renesas Flash Programmer V3.10.0 を使用して マイコン RX23Wに書き込もうとしていますが
コントローラの選択で RX23Wを 選択できません
Renesas Flash Programmer V3.10.0 では 書き込みができないのでしょうか
他に 方法があるのなら そちらも 教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
atsuatsuさん、こんにちは。NoMaYと申します。RX200を選択すれば良いと思います。(RX600/RX700がバラバラ過ぎると思うのです。諸般の事情によるのでしょうが。)
早速のお返事ありがとうございます。
Renesas Flash Programmer V3.10.0では[ ターゲットデバイスを設定します] から 進まず(ダウンロードしてきただけでは 使用できないのでしょうか)
Renesas Flash Programmer V3.08.02では 書き込みまで進みました
が、 動作できず。。。
e2studio build、デバッグ --> 動作確認OKe2studio build 生成motファイルをRenesas Flash Programmerで書き込み --> 動作せず「操作」以外のタブは 一切 触っていません何か 設定が必要ですか?
すみません 自己解決しました。
ボード上の設定でした。
ありがとうございました!
> e2studio build、デバッグ --> 動作確認OK> e2studio build 生成motファイルをRenesas Flash Programmerで書き込み --> 動作せず↓↓ これを見て思い当たる所がないか確認してみてはいかが。 FAQ - デバッグ時には正常動作するプログラムが単体では動作しない [RX]https://ja-support.renesas.com/knowledgeBase/17796149デバッガがつながっている状態だと、(マイコンが全く動かない状態ではデバッグができないから)最低限動けるようにはしてくれるので、何かしくじっていても救われてしまうことがあります。