こんにちは。NoMaYです。そういえば、無いのでしたでしょうか。あと、以下のようなこととかも。(以下の、1つ目はe2 studioとCS+、2つ目はe2 studio、です。)・ 非RTOSプロジェクトにRTOSカーネルソースをヒョイッと追加する 少なくともFreeRTOSだけでも可。・ スマートコンフィグレータ使用プロジェクトを、純正コンパイラ/IARコンパイラ/GCC or LLVMの間でヒョイッとコンバートする RX向けのFITは(順次)3コンパイラ対応同一ソース(へ進行中)ですし、RL78向けのBSPも3コンパイラ対応同一ソースですし。 RX向けもRL78向けもCGは3コンパイラ対応同一構造でソースを(ユーザ記述部を保持して)再生成してくれれば概ね納得出来ますし。[追記]それから、まだ、e2 studio内でIARコンパイラ向けscfgファイルは開けないのですね。(少なくともICCRX向けでは。なおICCRL78向けは未確認です。)