こんにちは。NoMaYです。最近、以下のスレッドに関わったのですが、CC-RLでは32KB以上のconstデータを使用する方法が、それほど自明では無いことだった、ということを知りました。他のコンパイラではどうなのだろうと気になったので、いつものように、ちょっと好奇心からスレッドを立ててみました。いつものように、ぼちぼちと続きます。const配列宣言community-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/mcu-mpu/rl78/f/forum18/9585/const以下についても調べてみます。・ Cソースで__farキーワードを使わずに大きなconstデータを扱う方法・ アセンブラソースでバイナリファイルをインクルードする方法・ リンカでバイナリファイルをリンクする方法[関連リンク]GNURL78やLLVM-RL78でのover 64KB ROMのchecksumを計算するcodeを考えてみるスレッドcommunity-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/tools/f/forum21/9541/gnurl78-llvm-rl78-over-64kb-rom-checksum-codeGNURL78でconst領域/Mirror領域をちょっと安全に使えるようにlinker scriptのASSERT()で小技(TIPS)を考えてみたcommunity-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/tools/f/forum21/5917/gnurl78-const-mirror-linker-script-assert-tipse2 studioの式ビューの表示が間違っていたので調べてみようと思います(expression view is wrong)community-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/tools/f/forum21/9555/e2-studio-expression-view-is-wrong