こんにちは、MURAと申します。
EXDMAについて初めてで、これから利用することを考えております。
EXDMAは現時点ではCGもFITも未対応という認識で良かったでしょうか?
EXDMAを用いたサンプル等のURLがあれば参考にしたいのでご教示頂けますと助かります。
Mura さんほや です。こんにちは。> EXDMAは現時点ではCGもFITも未対応という認識で良かったでしょうか?中の人に質問されるのであればここではなく技術サポート窓口でお尋ねください。FITモジュールの一覧表はここです。ここになければサンプルプロジェクトを探してみてください。https://www.renesas.com/jp/ja/software-tool/fit-modules-listEXDMAとは初めて聞きました。もしイーサネットコントローラ用DMAコントローラ(EDMAC)のことであればイーサネットFITモジュール(r_ether_rx)の中で使われているのがそれです。普通のDMAは r_dmaca_rx。
ほやさん、こんにちは。
情報ありがとうございます。RXを使うのが初めてで何かと苦戦しております。
EXDMAは外部バス転送専用のDMAで、CPUを介さずにデータが転送できると書いてありましたので、FIT_CGにあるか確認しましたがラインナップに無いようで..
技術サポートの方にも、問合せをしてみたところです。
> EXDMAは外部バス転送専用のDMAで、改めてデバイスのマニュアルを確認したら、EXDMACaはRXv1でも載っているぐらい昔からある機能みたいですね。失礼しました。