お世話になります。そーすと申します。
初歩的な質問で恐縮なのですが、以前Hewを使用していた際は
mapファイルにセクションに加え全変数のアドレス・領域等を出力出来ていたのですが
e2studioでmapファイルは出力出来るようにしたものの、セクションの領域が表示されるだけで
各変数の情報までは出力させることが出来ず、苦戦しております。
どこの設定を変えれば、それらの情報をmapファイル等に出力するように出来るかご享受頂けないでしょうか。
宜しくお願い致します。
ほや です。こんにちは。リンカオプションにmapファイルに出力させる内容(シンボル情報だとか)も指示できるので、そこをいじれば良いのでは。具体的な設定内容はコンパイラの種類によって違うので、質問する際は何を使っているのか(どのマイコン用のどのコンパイラのどのバージョンかなど)も書いておくと良いですよ。
ほや様 お世話になります。
確かに何の情報も無しに焦って質問してしまいました、ご指摘ありがとうございます。
以下、使用しているコンパイラ等です。
device:RX621
toolchain:renesas CCRX 3.02.00
ひとまず、リンカオプションの内容を再度確認してみます。
ありがとうございます。