RZ/A2Mにてソースのコーディング中です。
リンクスクリプトファイルの編集中ですが、思い通りに割付できません。
.data.memclk_setup : ALIGN(0x20){*/r_spibsc_setup.o (.text .text.* .rodata .rodata.* .data .data.*)*/r_memclk_setup.o (.text .text.* .rodata .rodata.* .data .data.*)*/r_*_memclk_setup.o (.text .text.* .rodata .rodata.* .data .data.*)*/r_spibsc_adjust_timing_data.o (.text .text.* .rodata .rodata.* .data .data.*)*/r_spibsc_lld_rza2m.o (.text .text.* .rodata .rodata.* .data .data.*)*/r_spibsc_sflash_userdef.o (.text .text.* .rodata .rodata.* .data .data.*). = ALIGN(0x4);} >HARDWARE_INIT_RAM AT> ROM
上記のリンクスクリプトファイルでビルドを実行し、mapファイルを確認すると下記の様にセクションのサイズが0になります。
.data.memclk_setup0x80024000 0x0 load address 0x20000060
試しに最初のオブジェクトを相対パスで指定すると
../HardwareDebug/generate/system/r_spibsc_setup.o (.text .text.* .rodata .rodata.* .data .data.*) <-こんな感じ
そのオブジェクトの.textセクションが下記の様に配置されます(サイズが0でなくなる)。
.data.memclk_setup0x80024000 0x180 load address 0x20000060
*/ で任意のパスをつけてオブジェクトを指定してもオブジェクトが無視されているようです。
以上、よろしくお願いします。
さとうさん、フォーラム管理人です。
さとうさんの書込みは、システムが不適切と判断したようです。管理人がAdmin権限で復帰させました。本文中にソースコードが含まれているとシステムが不適切な書込みと判断することがあります。書込みができない場合は、ソースコードを別ファイルとして添付してみてください。
以上、よろしくお願いします
フォーラム管理人さま
お手数をおかけしました。
何度投稿しても保留となり困ってました。