RL78 / F24 用に cs+ とスマート・コンフィグレータ で uart のコードを生成する。

お世話になります。 

RL78 / F24 用に cs+ とスマート・コンフィグレータ で uart1 のコードを生成し、

コンパイルしようとしたのですが

(E) F0520005 src\smc_gen\Config_UART1\Config_UART1.h(30):F0520005:ソース・ファイル "r_cg_sau.h" を開くことができません。 Config_UART1.h 30 CANFD_TEST.mtpj

r_cg_sau.h という名前のファイルは開発環境中に存在しないのですが、どうすればこのファイルを生成できるでしょうか?

お手数ですが宜しくお願いします。

takag

  • takagさん、こんにちは。NoMaYと申します。

    こちらで以下のプロジェクトを作成してみましたが、問題も無くr_cg_sau.hが生成されました。(CS+ V8.08、RL78スマートコンフィグレータ V1.4.0) すみませんが、原因を調べる為に、そちらのプロジェクトのmtpjファイルとscfgファイルをzipファイルに固めてリプライに添付して送って頂けないでしょうか?(一応、各ファイルの内容をざっと確認して頂いて、フォルダ名/ファイル名が公開されるのが望ましくない箇所があればXXXXといった伏字に書き換えておいて下さい。)

    issue_RL78F24_SC_UART_20230112.zip

    加えて、そちらのCS+のバージョンとRL78スマートコンフィグレータのバージョンを教えて頂けないでしょうか?

  • 一旦コンポーネントを削除してやり直してみたら、 なぜか生成できるようになりました。

    原因は不明ですが、これでうまくいきそうです。 ありがとうございました。