こんにちは。NoMaYです。アセンブラソースでも以下のメッセージが表示されますけれども、これは消せないのかな?、、、W0511187:CC-RL V1のオプション"-Odefault"の評価期間の有効期限が切れています。暗黙に"-Olite"指定に変更します。引き続き"-Odefault"を利用したい場合は製品の購入を検討ください。明示的に"-Olite"か"-Onothing"を指定することで、この警告は消えます。以下、CS+の画面コピーです。
こんにちは。NoMaYです。新設された最適化オプション-Oliteはヘルプによると以下の通りになっていました。なお、文字の青背景は私によるものです。以下、CC-RL V1.12のヘルプの画面コピーです。(4枚)[追記]以下、CC-RL V1.12のヘルプの画面コピーです。(1枚)
最適化レベルを-Oliteにしたうえで、{共通オプション}の{その他の追加オプション}という欄にも-Oliteと入力したらいちおうアセンブル時の警告は消えた模様です。まあライセンスを買えばよいのですね。。。@@
Stevieさん、こんにちは。NoMaYです。#お久しぶりです。情報どうもありがとうございました。
こんにちは。NoMaYです。> アセンブラソースでも以下のメッセージが表示されますけれども、これは消せないのかな?、、、教えて頂いた通り、以下で消すことが出来ました、、、以下、CS+の画面コピーです。