こんにちは。NoMaYです。アセンブラソースでも以下のメッセージが表示されますけれども、これは消せないのかな?、、、W0511187:CC-RL V1のオプション"-Odefault"の評価期間の有効期限が切れています。暗黙に"-Olite"指定に変更します。引き続き"-Odefault"を利用したい場合は製品の購入を検討ください。明示的に"-Olite"か"-Onothing"を指定することで、この警告は消えます。以下、CS+の画面コピーです。
こんにちは。NoMaYです。ふと思い付いてRL78/G10の以下のアセンブラ記述サンプルプログラムをビルドしてみました。結果は以下の通りでした。(アセンブラ記述ですので差が無くても特にどうということもありませんけれども。)RL78/G10 A/D変換 CC-RLPDFwww.renesas.com/jp/ja/document/apn/rl78g10-ad-conversion-cc-rlZIPwww.renesas.com/jp/ja/document/scd/rl78g10-ad-conversion-cc-rl結果: リンカで表示されたPROGRAM SECTIONのサイズ(10進数に変換したもの)
以下、リンカで表示させたデータです。CC-RL V1.11
RAMDATA SECTION: 00000020 Byte(s)ROMDATA SECTION: 0000009a Byte(s)PROGRAM SECTION: 00000072 Byte(s) → 114 バイト(10進数)
CC-RL V1.12