こんにちは。NoMaYです。アセンブラソースでも以下のメッセージが表示されますけれども、これは消せないのかな?、、、W0511187:CC-RL V1のオプション"-Odefault"の評価期間の有効期限が切れています。暗黙に"-Olite"指定に変更します。引き続き"-Odefault"を利用したい場合は製品の購入を検討ください。明示的に"-Olite"か"-Onothing"を指定することで、この警告は消えます。以下、CS+の画面コピーです。
こんにちは。NoMaYです。C++の良さそうなところは、クラスに纏められることで、Intellisense等のコード補完を効率良く使えるようになるかも知れない、ところでしょうかね、、、(もっとも、土台となるC言語ベースフレームワークは完全作り直し、かな、、、)