こんにちは。NoMaYです。アセンブラソースでも以下のメッセージが表示されますけれども、これは消せないのかな?、、、W0511187:CC-RL V1のオプション"-Odefault"の評価期間の有効期限が切れています。暗黙に"-Olite"指定に変更します。引き続き"-Odefault"を利用したい場合は製品の購入を検討ください。明示的に"-Olite"か"-Onothing"を指定することで、この警告は消えます。以下、CS+の画面コピーです。
こんにちは。NoMaYです。リンクサイズ制限が無くなったということで、以下のサンプルプログラムをビルドしてみました。ビルド出来ましたね。Bluetooth® Low Energy プロトコルスタック BLE 仮想UARTアプリケーション Rev.1.20PDFwww.renesas.com/jp/ja/document/apn/bluetooth-low-energy-protocol-stack-ble-virtual-uart-application-rev120ZIPwww.renesas.com/jp/ja/document/scd/bluetooth-low-energy-protocol-stack-ble-virtual-uart-application-rev120-sample-code以下、CS+ for CC V8.09 + CC-RL V1.11 / CC-RL V1.12の画面コピーです。CC-RL V1.11ではビルド出来ませんでしたCC-RL V1.12ではビルド出来ました[関連リンク]RL78ファミリ用 Bluetooth® Low Energy プロトコルスタック 製品ページwww.renesas.com/jp/ja/software-tool/bluetooth-low-energy-protocol-stack-rl78-familyTB-RX23WでFreeRTOS+BLEを試していこうかと思います(でも本格的にやるのは夏ぐらいから?) ← 2年前ですcommunity-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/mcu-mpu/rx/f/forum5/7051/tb-rx23w-freertos-ble