こんにちは。NoMaYです。アセンブラソースでも以下のメッセージが表示されますけれども、これは消せないのかな?、、、W0511187:CC-RL V1のオプション"-Odefault"の評価期間の有効期限が切れています。暗黙に"-Olite"指定に変更します。引き続き"-Odefault"を利用したい場合は製品の購入を検討ください。明示的に"-Olite"か"-Onothing"を指定することで、この警告は消えます。以下、CS+の画面コピーです。
こんにちは。NoMaYです。リンクサイズ制限が無くなったということで、もうひとつ無線規格のサンプルプログラムがあったような気がして探してみたところ、製品ページはあったのですけれども、サンプルプログラム等はウェブでは公開されていなかったのでした。Sub-GHz/Wi-SUN プロトコルスタック 製品ページwww.renesas.com/jp/ja/software-tool/sub-ghzwi-sun-protocol-stack