MTUを利用したエンコーダのパルス入力について

初心者と申します。

現在、RX64MのLCxFPで制御を行おうと模索しているところです。

エンコーダを4つ使用し、それぞれからA相のみのパルスを入力しようとしているのですが、MTUを使用するのが良いということは分かったのですが仕様書を確認すると、

A相:MTCLKA、MTCLKC

B相:MTCLKB、MTCLKD

のように書いており、A相のみのパルスを入力しようと思ったら、2入力しか使えないという事でしょうか。

もしかして、ほかに使用できる端子があるのでしょうか。

初心者質問でお恥ずかしいですが、分かる方いれば教えていただきたく。

よろしくお願いします。

Parents Reply Children
  • NoMaY様

    外部クロックのカウントという考え方なのですね。A相を取得するという事ばかりに気を取られていました。汲み取って下さりありがとうございます。

    他の開発環境=ソフトウェアPLCです。マイコンとは違います。