CS+ for CA,CXの最適化有効時の数サイクルの待ちに関して

お世話になります。

CS+ for CA,CX(V4.07)を使ってRL78/G14のプログラムを書いています。

最適化は標準(-qx2)を使用しているのですが、レジスタ設定待ちの後に__asm("nop")が使えなくて悩んでいます。

過去のソースではタイマーRJのTRJCR0レジスタ設定後の3ステップ待ちの時に__asm("nop")を3つ書いて待っていたのですが、

最適化を入れるとNOP部分が削除されるようで、どう実装するか迷っています。

最適化されない3ステップ程度の意味のないコードを入れるか、関数があるファイル毎最適化を外すかと思ったのですが、

どれも素直じゃない気がしました。

みなさんならどの様な手段を使いますでしょうか?

Parents
  • chikamaさん、こんにちは。NoMaYと申します。

    CA78K0Rについては殆ど忘れてしまっているのですけれども、とっさに書いた以下のソースでは削除されませんでした。そちらではどのような記述をされているのか、もう少し具体的なソースを教えて頂けませんか?

    ソース

    void main(void)
    {
        R_MAIN_UserInit();
        /* Start user code. Do not edit comment generated here */

        __asm("nop");
        __asm("nop");
        __asm("nop");

        while (1U)
        {
            ;
        }

        /* End user code. Do not edit comment generated here */
    }

     
    リストファイル

     ALNO  STNO ADRS   OBJECT   M I  SOURCE STATEMENT

        1     1                      ; 78K0R C Compiler V2.72 Assembler Source        Date:24 Feb 2023 Time:23:51:32
        2     2                      
        3     3                      ; Command   : -cf104ml -yC:\Renesas\CS+\CACX\Device\RL78\Devicefile r_main.c -o
        4     4                      ;             DefaultBuild -_msgoff -qx2 -i. -w2 -zps -mm -mi0 -aDefaultBuild -
        5     5                      ;             no -g2
        6     6                      ; In-file   : r_main.c
        7     7                      ; Asm-file  : DefaultBuild\r_main.asm
        8     8                      ; Para-file :
        9     9                      
       10    10                      $PROCESSOR(F104ML)
       11    11                      $DEBUG
       12    12                      $NODEBUGA
       13    13                      $KANJICODE SJIS
       14    14                      $TOL_INF        03FH, 0272H, 02H, 04000H, 00H, 00H, 00H

    途中省略

       52    52                              PUBLIC  _main
       53    53                              PUBLIC  _R_MAIN_UserInit
       54    54                      
       55    55 -----                @@BITS  BSEG
       56    56                      
       57    57 -----                @@CNST  CSEG    MIRRORP
       58    58                      
       59    59 -----                @@R_INIT        CSEG    UNIT64KP
       60    60                      
       61    61 -----                @@INIT  DSEG    BASEP
       62    62                      
       63    63 -----                @@DATA  DSEG    BASEP
       64    64                      
       65    65 -----                @@R_INIS        CSEG    UNIT64KP
       66    66                      
       67    67 -----                @@INIS  DSEG    SADDRP
       68    68                      
       69    69 -----                @@DATS  DSEG    SADDRP
       70    70                      
       71    71 -----                @@CNSTL CSEG    PAGE64KP
       72    72                      
       73    73 -----                @@RLINIT        CSEG    UNIT64KP
       74    74                      
       75    75 -----                @@INITL DSEG    UNIT64KP
       76    76                      
       77    77 -----                @@DATAL DSEG    UNIT64KP
       78    78                      
       79    79 -----                @@CALT  CSEG    CALLT0

    途中省略

       95    95 -----                @@CODEL CSEG
       96    96 00000                _main:
       97    97                      $DGL    1,19
       98    98 00000                ??bf_main:
       99    99                      ; line    60
      100   100                      $DGL    0,2
      101   101 00000 RFC0A0000              call    !!_R_MAIN_UserInit                              ;[INF] 4, 3
      102   102                      ; line    63
      103   103                      $DGL    0,5
      104   104 00004  00            nop
      105   105                      ; line    64
      106   106                      $DGL    0,6
      107   107 00005  00            nop
      108   108                      ; line    65
      109   109                      $DGL    0,7
      110   110 00006  00            nop
      111   111                      ; line    67
      112   112 00007                ?L0003:
      113   113                      ; line    68
      114   114 00007                ??bb00_main:
      115   115                      ; line    69
      116   116 00007                ??eb00_main:
      117   117                      ; line    70
      118   118                      $DGL    0,12
      119   119 00007  EFFE                  br      $?L0003                                         ;[INF] 2, 3
      120   120 00009                ?L0004:
      121   121                      ; line    73
      122   122                      $DGL    0,15
      123   123 00009                ??ef_main:
      124   124 00009  D7                    ret                                                     ;[INF] 1, 6
      125   125 0000A                ??ee_main:

     

  • すいません、私の早とちりによる勘違いでした。
    ※新規にプロジェクトを設定したところ出力されることを確認、
     現状のプロジェクトから該当部分を取り出したものを作成しても出力されることを確認、
     実際のプロジェクトのasmファイル見て出力されることを確認、
     何を元に私が出力されていないと信じたのか不明ですが、多分、後述のワーニングメッセージを読み間違えたと思います。

    実際に出ていたワーニングは以下。

    CC78K0R warning W0915: Asm statement found. skip to jump optimize this function 'DelayUs'

    最適化が抑制される旨のワーニングでした。

    なのでアセンブラ部分だけ別関数にするか、該当の関数の最適化をあきらめることにしました。
    大変申し訳ございませんでした。

    ちなみにこの関数はuSecオーダーのDelayの関数なので、誤差を減らすためあまり処理に時間をかけたくないのですが、
    その場合は皆さんは3step待ちはどの様に実装されますでしょうか?
    nopを別関数にするとそれはそれでオーバーヘッドが大きくなりそうで・・・

Reply
  • すいません、私の早とちりによる勘違いでした。
    ※新規にプロジェクトを設定したところ出力されることを確認、
     現状のプロジェクトから該当部分を取り出したものを作成しても出力されることを確認、
     実際のプロジェクトのasmファイル見て出力されることを確認、
     何を元に私が出力されていないと信じたのか不明ですが、多分、後述のワーニングメッセージを読み間違えたと思います。

    実際に出ていたワーニングは以下。

    CC78K0R warning W0915: Asm statement found. skip to jump optimize this function 'DelayUs'

    最適化が抑制される旨のワーニングでした。

    なのでアセンブラ部分だけ別関数にするか、該当の関数の最適化をあきらめることにしました。
    大変申し訳ございませんでした。

    ちなみにこの関数はuSecオーダーのDelayの関数なので、誤差を減らすためあまり処理に時間をかけたくないのですが、
    その場合は皆さんは3step待ちはどの様に実装されますでしょうか?
    nopを別関数にするとそれはそれでオーバーヘッドが大きくなりそうで・・・

Children
  • chikamaさん、こんにちは。NoMaYです。

    たぶん大抵の人は__asm("nop");では無くNOP();を記述されていると思うのです。それであれば最適化に影響無いです。

    ソース

    #pragma NOP /* 記述出来る場所にちょっと制約があるのでヘルプで確認して下さい。なおコード生成機能使用時はフレームワーク側で記述されています。 */

    void main(void)
    {
        R_MAIN_UserInit();
        /* Start user code. Do not edit comment generated here */

        NOP();
        NOP();
        NOP();

        while (1U)
        {
            ;
        }

        /* End user code. Do not edit comment generated here */
    }

     
    リストファイル

     ALNO  STNO ADRS   OBJECT   M I  SOURCE STATEMENT

        1     1                      ; 78K0R C Compiler V2.72 Assembler Source        Date:28 Feb 2023 Time:00:57:27
        2     2                      
        3     3                      ; Command   : -cf104ml -yC:\Renesas\CS+\CACX\Device\RL78\Devicefile r_main.c -o
        4     4                      ;             DefaultBuild -_msgoff -qx2 -i. -w2 -zps -mm -mi0 -aDefaultBuild -
        5     5                      ;             no -g2
        6     6                      ; In-file   : r_main.c
        7     7                      ; Asm-file  : DefaultBuild\r_main.asm
        8     8                      ; Para-file :
        9     9                      
       10    10                      $PROCESSOR(F104ML)
       11    11                      $DEBUG
       12    12                      $NODEBUGA
       13    13                      $KANJICODE SJIS
       14    14                      $TOL_INF        03FH, 0272H, 00H, 04000H, 00H, 00H, 00H

    途中省略

       52    52                              PUBLIC  _main
       53    53                              PUBLIC  _R_MAIN_UserInit
       54    54                      
       55    55 -----                @@BITS  BSEG
       56    56                      
       57    57 -----                @@CNST  CSEG    MIRRORP
       58    58                      
       59    59 -----                @@R_INIT        CSEG    UNIT64KP
       60    60                      
       61    61 -----                @@INIT  DSEG    BASEP
       62    62                      
       63    63 -----                @@DATA  DSEG    BASEP
       64    64                      
       65    65 -----                @@R_INIS        CSEG    UNIT64KP
       66    66                      
       67    67 -----                @@INIS  DSEG    SADDRP
       68    68                      
       69    69 -----                @@DATS  DSEG    SADDRP
       70    70                      
       71    71 -----                @@CNSTL CSEG    PAGE64KP
       72    72                      
       73    73 -----                @@RLINIT        CSEG    UNIT64KP
       74    74                      
       75    75 -----                @@INITL DSEG    UNIT64KP
       76    76                      
       77    77 -----                @@DATAL DSEG    UNIT64KP
       78    78                      
       79    79 -----                @@CALT  CSEG    CALLT0

    途中省略

       95    95 -----                @@CODEL CSEG
       96    96 00000                _main:
       97    97                      $DGL    1,19
       98    98 00000                ??bf_main:
       99    99                      ; line    60
      100   100                      $DGL    0,2
      101   101 00000 RFC0A0000              call    !!_R_MAIN_UserInit                              ;[INF] 4, 3
      102   102                      ; line    63
      103   103                      $DGL    0,5
      104   104 00004  00                    nop                                                     ;[INF] 1, 1
      105   105                      ; line    64
      106   106                      $DGL    0,6
      107   107 00005  00                    nop                                                     ;[INF] 1, 1
      108   108                      ; line    65
      109   109                      $DGL    0,7
      110   110 00006  00                    nop                                                     ;[INF] 1, 1
      111   111                      ; line    67
      112   112 00007                ?L0003:
      113   113                      ; line    68
      114   114 00007                ??bb00_main:
      115   115                      ; line    69
      116   116 00007                ??eb00_main:
      117   117                      ; line    70
      118   118                      $DGL    0,12
      119   119 00007  EFFE                  br      $?L0003                                         ;[INF] 2, 3
      120   120                      ; line    73
      121   121                      $DGL    0,15
      122   122 00009                ??ef_main:
      123   123 00009  D7                    ret                                                     ;[INF] 1, 6
      124   124 0000A                ??ee_main:

      
    [追記]

    CS+のヘルプを見てみると以下の記載となっていましたけれども、文面的には、全面的に最適化が行われなくなるのでは無く、ジャンプ最適化と呼ばれる最適化だけが行われなくなる、ようにも受け取れました。

    W0915 [メッセージ]Asm statement found. skip to jump optimize this function'関数名'
          [説明]#asmブロック,または__asm文が検出されました。
                  この関数はジャンプ最適化を行いません。W0837の処置を行ってください。

     
    ジャンプ最適化と呼ばれる最適化は、以下のように記載されていました。

    B. 1. 2  機  能 

    (1) 最適化手法
        CA78K0Rでは,効率のよいオブジェクト・モジュール・ファイルを生成するために,最適化を行います。
        サポートする最適化手法を,次に示します。

    表B―2  最適化手法

    構文解析部(a)定数計算のコンパイル時実行 a=3 * 5 ; → a=15 ;

    途中省略

    オプティマイザ(q)ジャンプ最適化(-qjオプション)連続するジャンプ命令を1つにまとめるなど。

    以後省略

     

  • 回答ありがとうございました。

    NOP()があるのを知りませんでした。#pragmaは見てたはずなのに。