チョコです。
ここに掲載しているプロジェクトでは,そのままで再度コード生成しても,
できるだけ同じ結果になるようにしています。
無駄なコードが生成されるのは承知していますが,それを削除して
きっちりにしてしてしまうと,何か変更したとたんに「メモリ不足で,
配置できない」となってしまいます。
どうしてもという場合には,コード生成を初期化だけにして,必要な
処理はプログラムを記述するようにします。
具体的には,シリアルを使用する場合には,コード生成は初期化だけに
とどめます。
R_TAU0_Channel0_Stop() もでした。
.symファイルを見てみると
R_TAU0_Channel0_Stop() 15バイト
R_INTC1_Start() 7バイト
R_INTC1_Stop() 7バイト
LED_off() 31バイト
とRL78/G10のROM容量には小さくはないサイズのようです。
CA78K0Rに参照されないオブジェクトはリンクしない機能があれば一番いいのですけどね。
コード生成された関数もすべてが使用されるわけではなく、CA78K0Rは使用されない関数もプロジェクトにあるものはすべてリンクする仕様らしいので、場合によっては生成された関数を削除するアドバイスもあっても良い気がします。
「メリークリスマス~」の例では R_INTC1_Start() と R_INTC1_Stop() がコード生成されて使用されていない関数であり、あとついでに LED_off() も使用されていないようです。