こんにちは。NoMaYです。
下記の件、差し替えました。(2021/04/30 01:00)
お詫び (2021/04/28 22:00)
すみません、Blinky sample programですが、LLVM-RL78(とGNURL78)のリンカスクリプトを明日差し替えます。両者で内容を合わせ込んでいたのですが、GNURL78で問題無く使えていた記述が、LLVM-RL78ではリンクエラーを引き起こすことに気付いたからです。具体的には、初期値あり変数を使おうとすると、LLVM-RL78のリンカで、セクションが重複しているというリンクエラーになってしまいます。
以上。
RL78/G23-64p Fast Prototyping Board の Blinky sample program です。(ported from TB-RX65N Blinky sample program) 以下の5つのfolderがあります。
RFP Renesas Flash Programmer の project
RL78_RL78G23_FPB_GCC_e2studio GNURL78/e2 studio
RL78_RL78G23_FPB_IAR_e2studio_EWRL78 ICCRL78/EWRL78(build only), ICCRL78/e2 studio
RL78_RL78G23_FPB_LLVM_e2studio LLVM-RL78/e2 studio
RL78_RL78G23_FPB_Renesas_e2studio_CS+ CC-RL/CS+(for not only Board but also Simulator), CC-RL/e2 studio
Tool は以下の通りです
RL78 Smart Configurator: V1.0.1
CS+: V8.05
EWRL78: V4.20.1
e2 studio: 2021-04
CC-RL: V1.10
ICCRL78: V4.20.1
GNURL78: 4.9.2.202002
LLVM-RL78: 10.0.0.202104
Renesas Flash Programmer V3.08.02