チョコです。
前回は、Multi-functionシールドにジャンパーを飛ばして分の桁まで表示するようにしました。
今回は、ジャンパーなしで動かすようにしてみました。7セグLEDは3桁だけでも分の情報をLED1~LED4を使うことで、動作させるようにしてみました。
細かな変更を行った3つのパターンのスケッチを作成してあります。これで、Multi-functionシールド上の機能はポテンショメータ以外は使ったことになります。
今回のスケッチはハードウェアをいじることなく動作させることができます。