RL78/G23-64PFPBへのLCD(HD44780互換)のAPIの組み込みの準備として、まずRL78/G14-FPBで実現してみます。
これは、RL78/G14-FPBのサンプルコードには、I2Cで接続したLCDが使われているものがあり、変更が比較的簡単だからです。
また、RL78/G14-FPBのArduino APIはCS+上で実現しているので、トラブった時の解析が簡単だからです。
今回は「簡易IICを利用したI2Cバス制御(Arduino API)」をターゲットにします。
主な変更点は、オリジナルのIO_LIBディレクトリのプログラムを完全に置き換えます。
そのうえで、sketchディレクトリにあるスケッチ(AR_SKETCH.c)に少し手を加えます。
具体的な変更点は添付のPDFを参考にしてください。
次は、いよいよRL78/G23-64PFPBへの組み込みです。